This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:输入下拉电阻器

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125139/ina118-input-pull-down-resistors

器件型号:INA118

我在简单的传感器应用中使用 INA118。  传感器是一种惠斯通电桥式传感器、以10V 的电压运行。  INA118在12V 下运行单电源模式、使用1.02K 电阻器将增益设置为50。

我在 INA118的每个差分输入与接地之间安装了50K 1%的电阻器、以便在未连接传感器时防止输入悬空。  当我连接传感器时、输入都变为4.46V。  我是否使输入饱和?  如果我移除50K 电阻器、问题就会消失。

是否有更好的方法将输入弱接地?  最好在输入之间放置一个大电阻器而不是接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    在12V 单电源上将50k 电阻器接地会违反线性输入共模电压范围(V-)+1.1V < VCM <(V+)-1V -请参阅下文。  一个更好的解决方案是通过在每个差分输入和每个电源之间连接两个50k 电阻器(接地和12V、因此 VCM=6V)、将 VCM 设置为中间电源。

    如果 Vref=0、则只允许测量4mV 至192mV 范围内的正输入差分电压-见下面。  

    因此、如果您需要能够测量 Vin_diff 的两个极性、则必须使用 Vref = 6V -请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在了解违规行为。  通过将50K 接地、当没有连接任何器件时、我试图将信号拉近以使其保持悬空、这是否可以通过在两个输入之间放置一个电阻器来实现、例如100K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在输入之间添加100k 电阻不会阻止它们浮至其中一个电源轨-假设驱动输入的电桥电阻较低(~1k Ω)、您必须 使用100k 电阻添加分压器、如下所示、以便在 惠斯通电桥时输入 VCM ~5V 类型 传感器 未连接。