This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA159:替代

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592, INA159, INA137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125148/ina159-alternative

器件型号:INA159
主题中讨论的其它部件:INA592INA137

您好!

你好。 根据 INA159产品文件、INA592与比较器件具有相同的功能和不同的引脚排列。 但根据我们的客户、INA592不是 INA159的功能替代产品。 您能否帮助确认 INA592是否是 INA159的最佳替代方案? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    答案取决于您的客户认为"功能更换"的内容。 它们的带宽和 Iq 非常相似、并且在 VSSOP-8封装中 INA592和 INA159的引脚分配之间的唯一差异是 REF2与 NC (请参阅下面的)。  但是、如果它们将 INA592的 REF (引脚1)连接到 ADS 的 REF、则 INA592的工作原理与 INA159完全相同-这是它们的增益 不同的情况除外:G=1/2 (INA592)与 G=1/5 (INA159)。  

    人们可能会考虑 INA137等其他一些选项、但它们采用的封装与 VSSOP-8不同-请参阅下面的内容。