This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议的输入电压范围。

Guru**** 2514445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125475/recommended-input-voltage-range

器件型号:LM7321-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7321

您好!
共模电压 VCM 可在客户应用中达到电源电压(或过冲)。 因此、客户需要以下参数:
- d/s 中包含的 VCM 最大额定值(需要这样 IC 才不会损坏):

-建议的输入电压范围(需要这样 IC 才能正常工作)。 d/s 中不包括此参数 您能给出建议吗?

此致 Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    数据表中的第一行显示为"轨到轨输入"。 即 V-至 V+

    数据表图8至16显示了 VCM 范围的典型行为

    在表7.1中、最小值和最大值在该行中交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Roger、

    1. 是的、LM7321是一款输入/输出轨到轨运算放大器。
    2. 图6–16表示 VCM 相对于输入偏移 Vos 的行为、但我认为这不是答案…
    3. 这是最大额定值、输入电压不得超过。

    他的问题的背景:
    他们正在项目中使用 LM7321Q1。
    现在、由于短缺、他们不得不寻找替代芯片、而 OPAx991Q1可能适用。

    如前所述、共模输入电压 VCM 可能超过输入电压、因此、该 VCM 是我们应用的关键参数。

    在比较中、他们发现了以下数据表:

    1. 在 OPAx991Q1数据表中、建议的输入电压指定如上:
    2. 在 LM7321数据表中、他找不到此类参数。 那么、建议的输入电压是多少?

    今天我们可以与客户通话吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模电压范围表示建议的输入电压范围。 (在 X991数据表中、VCM 和建议的 VI 相同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    [~ userid="8038" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1125475/recommended-input-voltage-range"]-建议的输入电压范围(需要这样 IC 才能正常工作)。 d/s 中不包括此参数 您能否给出建议?[/引述]

    LM7321的数据表中指定了建议的共模输入电压范围。 请参阅第7.5、7.6和7.7节中的 CMVR 规范。

    Kai