This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM119QML-SP:LM119WRQMLV 激光打标

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124187/lm119qml-sp-lm119wrqmlv-laser-marking

器件型号:LM119QML-SP

你(们)好。  

我们的设计团队从 TI 在线购买了器件 LM119WRQMLV SMD# 5962R9679801VHA、以进行新设计。  但是、在我们的内部检查中、我们发现激光标记的深度明显不一致?  

请查看下面的照片、 有些照片看起来很暗、有些看起来很亮。 我们的 QC 担心部件可能会出现不稳定的质量问题、您可以解释一下造成此问题的原因吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、您好!

    它不一定表示存在质量问题。 我们没有听说过标记与性能之间存在任何关联。

    使用多台激光打标机来提高吞吐量、因为需要一两秒钟来标记器件。

    QML 器件经过多次电气和机械测试和检查、因此标记不应作为性能指标。

    我将与我们的包装人员联系、以获取他们的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、您好!

    陶瓷部件有墨水标记。

    这些部件也有墨水标记。 我们认为这些产品不存在任何可靠性问题,亮度可能是一种表面特征。

    我仍在等待在组装地点的另一人的答复以确认。 墨水会上升到表面以上而不是坑面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您继续跟踪此问题。  

    目前为止,我们将部件焊接到电路板上时没有出现任何功能问题,但 我确认这些部件是激光打标,而不是墨水打标:)。 不过、  如果您 有任何反馈或 任何反馈、请告诉我、以便我将其存档。  

    谢谢、JC