This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:当用作比较器以实现延时时间时时、LM358A 的器件出现100%故障

Guru**** 2779495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125557/lm358a-100-device-failure-of-lm358a-when-using-as-a-comparator-to-achieve-a-time-delay

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件:LM358

客户遇到100%故障率问题、即 LM358在使用当前批次芯片时无法输出正确的电压。

  • 使用 LM358作为比较器、以实现两级延时时间单元并最终打开逻辑电平转换器的 OE 信号
  • D5V 的上电速度快于 D3V3
  • R29 RES 未焊接在 PCB 上

在我看来、当使用3.3V 为 LM358供电时、输入电压可能会超过规格。 您对此应用有何看法?