This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:级联多个射频增益块并防止高功率输入造成损坏?

Guru**** 2931070 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123923/trf37d73-cascade-multiple-rf-gain-blocks-and-prevent-damage-from-high-power-input

器件型号:TRF37D73

您好!

我正在寻找有关如何实现射频放大前端部分的建议 、该部分能够在不熔化的情况下处理最广泛的输入功率、并且仍然具有预算友好性(<10美元)。

输出应在-25至0dBm 范围内、频率为600-6000MHz (或由此产生的噪声)。 输入应低至-90dBm、这意味着我需要65-85dB 的可切换放大。 在可切换放大链的末尾、我将有一个射频限制器二极管、因此如果它超过0dB 目标值、则没关系。 但是、其目的是在 运行期间不会损坏增益电路。

假设第一级是来自不同供应商的15dB LNA、我需要50-70dB 的可切换增益。

 TRF37D73器件系列似乎是我所需要的、我可以使用一系列廉价的 SP2T 开关在关断模式下使器件不匹配50欧姆、 但是、根据规格、放大    器在16.5dBm 输出下进入饱和状态、只允许高达10dBm 的输入、因此级联器件在运行期间会损坏自身、尤其是在我一个接一个地放置4个 TRF37D73时。


想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

     TRF37D73确实是最适合您的器件规格的器件。 对于-90dBm 输入、在+50-70dB 的级联总范围内、如果设计规格为-25至0dBm、您的输出是否不会达到16.5dBm 饱和水平? 您的最大输入范围是多少?

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    前端应能够承受尽可能强的信号、理想情况下在0dBm 范围内。  

    由于缺乏更好的想法、我正在对具有开关和每个放大器后保护功能的级联放大器板进行原型设计、请参阅附件。  

    我对您可能拥有的任何输入都非常开放!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    此链接可能会让您感兴趣:

    https://github.com/greatscottgadgets/hackrf/issues/541

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我今天早上已经阅读了整个主题、这是我复制 SMP1330保护二极管的地方  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

     感谢您提供更多信息! 我看到、这更多地是针对器件的高输入功率采取预防措施。 保护方案看起来不错、但 在50欧姆时、您可能必须降低二极管的基准电压、以使器件的绝对最大值为10dBm。 我必须查看此特定二极管限制器的数据表并返回给您。 我想您可以通过仅在前两个阶段添加保护来减少组件数量; 但是、如果您不将输入功率限制在某个阈值以下、而输出功率最大值为16ishdBm、这将导致下一级的输入过高、则可能需要使用该值。  

     这些开关可能也是输入保护所必需的、因为在器件关断期间、最大输入范围可能会比数据表中指定的范围发生变化。 如您所述、器件在此状态下不匹配50欧姆: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943933/trf37d73-s-parameters-at-power-down-state

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

     SMP1330的阈值为9dBm、数据表中指出 了有关射频限制器二极管与常用肖特基二极管或 PN 结二极管的有用应用手册。 这也是另 一个设计指南。 可以将保护简化为一个单级限幅器、如第一个应用手册的图2所示、阴极接地。 我建议将此保护二极管放置在尽可能靠近放大器输入的位置(恰好在隔直电容之前)。  

      此外、与我的团队交谈时、该器件可能能够处理高达14dBm 的功率、但这并不是保证。 对于任何与器件的注射持续时间输入相关的内容、ESD dido 都会生效。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,非常感谢您花时间回答:)

    我已经修复了上面原理图中的所有不可自证错误、我将尝试通过发布结果并在获得电路板后进行测试来支付它的费用! 我还应该能够在 TI 放大器关闭的情况下测量反射、这样做应该很有趣。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

     期待结果;我希望一切顺利!!

    谢谢、
    Sima