This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2675:放大器输出噪声

Guru**** 2821135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122936/opa2675-amplifier-output-noise

器件型号:OPA2675

您好!

我将其用作具有+/-6V 电源、1Hz 3.3V 方波输入和200欧姆反馈电阻的同相放大器(射频和 R1均为200欧姆)。  

在方波输出的正周期中、电压大约为5V、这符合预期、但当输入为0时、输出端会产生太多噪声、如下图所示。

请帮助我们解决此问题。

此致、

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SCH、

    我正在为您研究此行为;您能否详细说明1Hz 频率输入下高速电流反馈放大器的设置和用例?  在如此低的频率下、放大器的1/f 噪声将决定总体噪声。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的输出要求是从 1Hz 3.3V 方波输入获得5V、1Hz 方波输出、上升/下降时间小于10ns。  

    通过计算 Slew_rate = 2*pi*bandwidth *peakVoltage 和 risetime=0.35/带宽,我们得出结论,我们需要 一个至少为1100V/us SR 的运算放大器。

    此致、

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载为50欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shradha、

    感谢您提供最新信息;它有助于您了解设计所需的功能。  我将进行一些分析和仿真、并通过更新向您报告。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shradha、

    对于电流反馈架构放大器、您对反馈电阻器的选择非常低。  请参考数据表并使用推荐的402欧姆值以实现稳定性;由于相位裕度较低、您的输出会振荡。

    尝试将射频(和 Rg 以保持增益)更新为更稳定的值。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的见解。 我们将尝试使用402欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shradha、

    请在获得结果后发布更新。  我或我的团队成员将作出回应。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们花了很长时间进行测试。  

    我们将反馈网络更改为400欧姆。  

    针对1Hz、1kHz、1MHz 进行了测试。 我们仍然会得到相同的噪声。 在400欧姆和2千欧的2个不同负载电阻下进行了测试。 在所有情况下、我们仍会听到噪声。 附加图像

     1MHz 输入的输出图像

    1kHz 输入的输出图像

    3. 1Hz 输入的输出快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shradha、

    当您使用示波器探针直接接触输出引脚或 OPAMP 的任何其他引脚时、可能会发生这种情况。 示波器探头可能会显示不良的负载电容、并且可能会使 OPAMP 完全不稳定。 然后、如数据表的第8.3.1.3节所述、需要一个隔离电阻器。

    此外,使用这样的接地弹簧,避免接地线引起的谐振(猪排!):

    观察输出信号的另一种方法是使用50R 电缆、将 OPAMP 输出端的50R 端接电阻与示波器的50R 输入阻抗结合使用。

    请显示您的设置和布局的照片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已正确获得输出。

    我们将 A0、A1连接到 GND、现在我们将其更改为-VS。 接地线。 非常感谢您的所有支持。

    非常感谢、

    通道