This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200,使 VCM 保持在限制与放大器范围内;TIDA-00555中负轨的功能

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, AMC1200, AMC1100, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126242/amc1200-amc1200-keeping-the-vcm-within-limits-functionality-of-negative-rail-in-tida-00555

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:TIDA-00555AMC1100AMC3330

您好,  

我一直在研究使用 AMC1100和 AMC1200的电压测量技术、如 TIDA-00555中所示。

我对设计有两个问题。

首先,使用负 LDO 生成的负电源轨(-5V_WSH)的功能是什么,

AMC1200/1100由单隔离式5V 和 GND 供电。 我可以看到、放大器输入端的二极管连接到负电源轨、但可以替换为 GND。

我的第二个问题是将共模电压保持在放大器的可接受范围内(最大5V)。我将测量高达+/-250VAC 的高交流电压

在这种情况下,将放大器的"GND_PH"连接到中性点足以将 VCM 保持在限制范围内,或者我是否应该采用下图所示的配置?

我还看到了一个配置、如上图所示、但它使用2个 AMC1200/1100、而不是1个

我真的不明白这些配置之间的区别以及哪种配置适合我的应用?

非常感谢您的参与。

BR

AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

     TIDA-00555看起来是一种通用参考设计、因此可能具有适用于其他放大器的-5V 电源。 正如您所说的、您只需要+5V 电压、输入保护二极管将连接到 HGND。

    我想说使用抽头配置(请参阅 https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf )比直接连接 到中性点更安全。 此外、当分抽头平衡时、它将提供更好的共模抑制。

    不确定2x AMC1200意味着什么。 可能会提供更多隔离? 您所参考的配置图像将会有所帮助。

    此致、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能还需要考虑 AMC3330、它具有用于电压测量的更高输入阻抗、并包含直流/直流转换器。