主题中讨论的其他器件:TIDA-00555、 AMC1100、 AMC3330
您好,
我一直在研究使用 AMC1100和 AMC1200的电压测量技术、如 TIDA-00555中所示。
我对设计有两个问题。
首先,使用负 LDO 生成的负电源轨(-5V_WSH)的功能是什么,
AMC1200/1100由单隔离式5V 和 GND 供电。 我可以看到、放大器输入端的二极管连接到负电源轨、但可以替换为 GND。
我的第二个问题是将共模电压保持在放大器的可接受范围内(最大5V)。我将测量高达+/-250VAC 的高交流电压
在这种情况下,将放大器的"GND_PH"连接到中性点足以将 VCM 保持在限制范围内,或者我是否应该采用下图所示的配置?
我还看到了一个配置、如上图所示、但它使用2个 AMC1200/1100、而不是1个
我真的不明白这些配置之间的区别以及哪种配置适合我的应用?
非常感谢您的参与。
BR
AMR