This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:INA281负电压风险

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125978/ina281-ina281-negative-voltage-risk

器件型号:INA281

大家好、团队、

我的客户发现、当电路板加电时、INA281的 VSS 中存在~400ms -0.45V 的负电压。 我们正在检查此电压的风险。  

我们看到 INA281可接受的最小电压为-0.3V。 应该存在一些可靠性风险。 器件应用会发生什么情况、例如器件损坏、工作异常? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    INA281的电压引脚上的-0.45V 电压不是很好、在任何情况下都应该避免。

    当从正负电源电压汲取的电源电流不均匀时、可以看到这些奇怪的负向正电源电压为双极电源电压。 我在这里讨论了这一点:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879413/lm124aqml-sp-power-sequencing/3253339#3253339

    一个很好的方法是通过一个3A 肖特基二极管钳制输出电压、每个二极管如上面的链接所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    您是否意味 着负浪涌发生在电源引脚(VS、而不是 VSS)上? 如果是、则应减轻该影响。

    风险是、将来可能会有部件发生故障、甚至损坏。

    此致、Guang