This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2721:CAN#39;t 从滤波器设计仿真器工具导出到 TINA

Guru**** 1182600 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126171/tlv2721-can-t-export-from-filter-design-simulator-tool-to-tina

器件型号:TLV2721
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

我尝试导出设计、结果显示导出失败- TLV2721CDBVT 没有 Spice 模型-我更改为另一个运算放大器、导出仍然失败。

导出功能是否正常工作?

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    欢迎使用 E2E!  

    您能否说明您尝试导出的设计?

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    "我的设计"中的运算放大器滤波器设计-  

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley -低通滤波器工具- Sallen-Key -当我尝试导出时-失败了、据说在 E2E 论坛上打开了一个问题。

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果需要、您可以在此处向我们展示滤波器的原理图。 或者直接将其绘制到 TINA-TI 中并向我们发送仿真文件。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    我在我的侧面测试了这一点、导出功能似乎可以正常工作、我可以下载 TINA 文件。  

    如果仍然有困难、可以直接创建 TINA 仿真、方法是从产品页面下载 TINA 模型并以这种方式构建原理图。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley