This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126655/log114-problem

器件型号:LOG114

引脚12和引脚13具有相同的电压、引脚14和引脚15具有相同的电压

当引脚12和引脚13的电压为3.55v 时、引脚14和引脚15的电压跳至4.99v

现在、测试了6个芯片、其中2个芯片可以跟随、但电压的偏差为十分之一伏。 其他4个芯片在超过3.55v 后跳转到4.99v、

理论上、四个引脚12、13、14、15的电压是相同的

但实际情况并不是,请帮助 分析可能的原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超出共模输入电压范围。 输入电压必须保持低于(V+)- 2V = 5V - 2V = 3V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai、

    您好、用户:

    运算放大器 A4和 A5输入共模电压范围(VCM)由电源分隔。   

    当器件由±5V 电源供电时、 运算放大器 A5 VCM 限值 为(V-)至(V+)-2V:    

    运算放大器 A5输入共模电压范围被限制在-5V 至+3V 之间、同时由±5V 电源供电。 因此、当向引脚13 (+IN 5)施加+3.55V 的电压时、运算放大器 A5超出其输入共模线性范围。

    如果您有其他问题、请告诉我、

    谢谢、此致、

    Luis