This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381是否通过翻转 IN+和 IN-支持欠流限制?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126649/ina381-is-the-ina381-support-the-under-current-limit-by-flip-in-and-in-

器件型号:INA381
我的设计正在寻找 INA381A2来检查 LED 电流。 因此、我需要检测流经感应电阻器的电流是否小于6.25mA、警报号对于我的输入应该是低电平。 将 IN+和 IN-的点交换为图片中的连接。 是工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 IN+和 IN-的点交换为图片中的连接不起作用。

    相反,我会在“或门输入”之前添加一个逆变器。 则电路  将具有所需的行为。

    此致、Guang