This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THD+N

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126667/ths4551-thd-n

器件型号:THS4551

大家好、

我在 数据表中找不到 THD+N 参数。 请帮助您提供数据吗?

非常感谢!

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    数据表中单独指定了失真和噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在要求一个音频精度类型规格、THD 在很大程度上取决于外部条件、振幅和负载、数据表显示了其中的许多情况-在某些情况下、它也低于 AP 可以测量的值、 输出噪声取决于外部设置、数据表显示了如何计算该噪声。