This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SNOAA73、4-20mA 分立式组件2线电流环路发送器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, XTR117, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124589/snoaa73-4-20ma-discrete-components-2-wire-current-loop-transmitter

主题中讨论的其他器件:TINA-TIXTR117LM317

您好!

  •  我无法理解20uA 和100uA、对于 I3_min 和 I3_max、对于特定的设计说明、我检查了如何使用设计说明第5i 点选择电流 Iout_min 和 Iout_max 的比率、 但没有什么特别的原因、它应该是特定设计说明中提到的价值。
  • 在基准中 、使用非线性方程选择用于调节的电阻器或用于设置稳压器电压的分压器、以及所用稳压器 TPS7A4501的调节引脚的泄漏电流。 如果我使用12V 固定 LDO、如何准确地确定电阻值。

应用手册: SNAOO73

R3、R4:电阻器、我应该将其选择为任意值吗?

我的换能器要求是10Vdc,典型值为4min-30maxVdc,因此使用12V 稳压器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VIN 为零时、没有电流流经 R1、R2和 R3形成一个简单的分压器。 当 VIN 处于其最大值时、通过 R3的电流是流经 R2的电流加上流经 R1的电流。 (在这两种情况下、R2上的压降均为 VREG。) 这些是最小值和最大值。

    可以根据稳压器的数据表(第9.2.2节)选择 R7/R8分压器、该分压器与该电流环路应用无关。 电阻器的比率决定输出电压;通过分压器的电流必须远大于 ADJ 引脚偏置电流、以便最大限度地减小偏置电流导致的误差。

    kΩ 12V、比率 R7/R8必须为8.917、总和应该(不多)小于40 μ V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到此应用手册。

    为什么不运行 TINA-TI 仿真来了解此电路中发生的情况?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/lit/pdf/snoaa73

    (它在很大程度上是 XTR117等发送器的分立式实现。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Soumyajeet、

    感谢 Clemens 和 Kai 的支持!

    Clemens 已经解释了 V-I 在前端的工作原理。连接是有关该主题的链接。 如果您有任何问题、请告诉我。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduao7/tiduao7.pdf?ts=1659975562658&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    一个仿真 fyi。 这是一个分立式 V 至 I 4-20mA 电流变送器示例。

    e2e.ti.com/.../OPA391-discrete-0_2D00_5V-4_2D00_20mA-08082022.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    参考 4-20mA 分立式组件设计电路后、根据电压稳压器的12V 输出要求、进一步仿真使用电压稳压器 LM317的电路。 我保持了 Clemens 建议的比率、这在文档中是可以理解的。 但是、在计算 R1和 R2之前、他们如何考虑通过 R3的 IMIN = 20微安和 Imax= 100微安电流、这并没有回答我的问题?  此外、需要通过 R3的最小和最大电流来计算 R3和 R4的比率。

    上面的屏幕截图是4-20mA 2线分立式组件的仿真电路。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa73/snoaa73.pdf?ts=1660637210984&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    附加应用手册链接以供参考

    很抱歉耽误你的回复!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是任意选择的。 如果 Imax / IMin = 20mA/4mA = 5且电流足够小、因此整个电路的电流消耗远低于4mA、则任何其他电流也会正常工作。 但同时又足够大、因此运算放大器的输入偏置电流不会产生大误差。

    100µA μ A 是 OPAMP 电路中非常常见的信号电流。 100µA、chosing 20µA 和完全没有什么奇怪的。 请参阅 XTR117数据表的图2。 它显示的电流几乎相同。

    Kai