This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在上下文中选择合适的音频运算放大器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126127/faq-choosing-the-right-audio-op-amps-in-context

在不同背景下选择合适的音频运算放大器:

本主题中讨论的器件:OPA167x、OPAx134、OPA165x、OPA1622、OPA160x、OPA1692、OPA1611、OPA1632、

 

由于 TI 提供了如此多的不同音频运算放大器、因此很难确定哪种放大器适合您。 下一部分将重点介绍如何根据应用和终端设备选择合适的音频放大器。 请记住、音频放大器只是整个音频通道的一部分。 每个音频放大器几乎都需要连接到数据转换器(DAC、ADC、编解码器)、这也是 TI 制造的。

 

售后市场音响主机

 

 

图1:售后市场音响主机的参考设计:

 

售后市场音响主机在一个系统中显示大多数信息娱乐功能、使其具有成本效益、并且便于原始设备制造商安装。 只要您在车内使用免提通信麦克风将语音命令转换为功能、就需要音频放大器。 音频放大器还可在音频通道中找到、其中数字和模拟信号转换可转换为车辆中的扬声器。

音频放大器的用途似乎与对低失真和噪声的需求相匹配、但也能够快速有效地传播信号。

器件

电源电压范围

(五)

通道计数

GBW (MHz)

噪声

nV/√(Hz)

以 dB 为单位的 THD

OPA1677

具有成本效益

4.5–36

1、2、4

16.

4.5.

-120

OPA134

真正的 FET

5–36

1、2、4

36.

8.

-122.

OPA165x

噪声和失真最低

4.5–36

1、2

53.

4.3.

-131.

 

表1:售后市场音响主机的音频放大器建议

 

有关更多信息和其他有用资源、请查看以下内容:

 

售后市场音响主机参考设计

 

 单电源驻极体麦克风前置放大器参考设计

了解音频电路中的运算放大器噪声

 

专业麦克风和无线系统

 


图2:专业麦克风和无线系统参考设计

 

专业麦克风和无线系统需要以最低的噪声和总谐波失真提供出色的音频质量。 此外、所使用的集成电路必须具有低功耗、以确保最大程度地延长电池寿命。 最后、所选的放大器必须具有较小的尺寸、以适合无线麦克风的受限 PCB。

 

放大器尺寸将根据所选的封装而变化。 除此之外、专业麦克风和无线系统中的音频放大器将主要负责预放大和信号调节。 因此、这些放大器具有低噪声和失真以及低静态电流、以降低电池消耗非常重要。 在下面、您可以看到一个表格、其中包含三种可能的器件可供选择。

器件

电源电压范围

(五)

通道计数

GBW (MHz)

噪声

nV/√(Hz)

以 dB 为单位的 THD

Iq

(每通道 mA)

OPA1622

高性能

4–36

2.

32

2.8.

-135.

2.6.

OPA1602

平衡

5–36

2、4

35.

2.5.

-130

2.6.

OPA1692

具有成本效益

3.5 - 36

2.

5.1.

4.2.

-127.

.65

表2:适用于专业麦克风和无线系统的音频放大器建议

 

有关更多信息和其他有用资源、请查看以下内容:

专业麦克风和无线系统参考设计

条形音箱

 


图4:条形音箱参考设计

 

条形音箱拥有出色的音频质量、连接性和低功耗。 与条形音箱相关的音频放大器通常用于与处理器和数据转换器的逻辑和控制接口。 因此、信号调节和转换最重要、因此我们希望尽可能精确、同时具有高速、低噪声和失真。 因此、我们需要确保失调电压降至最低、以避免转换误差。

器件

电源电压范围

(五)

通道计数

GBW (MHz)

噪声

nV/√(Hz)

以 dB 为单位的 THD

Vos

(mV)

OPA1622

高性能

4–36

2.

32

2.8.

-135.

0.5.

OPA1655

平衡选项

4.5–36

1、2

53.

4.3.

-131.

1

OPA1677

具有成本效益

4.5–36

1、2、4

16.

4.5.

-120

2.

 

表3:适用于条形音箱逻辑和控制的音频放大器建议

有关更多信息和其他有用资源、请查看以下内容:

条形音箱参考设计

视频会议系统

 


图5:视频会议系统的参考设计

从音频角度来看、视频会议系统需要具有最低的噪声和失真参数、才能有效地传导和接收音频。 此外、该放大器需要高速以适应不同的视频格式、编解码器和规格。

 

速度是视频会议系统的一个关键问题、因此我们需要具有高压摆率和高增益带宽的音频放大器。 但是、与以前一样、我们希望尽可能减少噪声和失真、以提供最佳音频质量。 以下是此应用的一些出色选项。

 

器件

电源电压范围

(五)

通道计数

GBW (MHz)

转换率(V/us)

以 dB 为单位的 THD

噪声

nV/√(Hz)

OPA1611

高性能

5–36

2.

40

27.

-135.

1.1.

OPA1632

最快

5–30

1

180

50

-133.

1.3.

OPA1677

具有成本效益

4.5 - 36

1、2、4

16.

9.

-120

4.5.

 

表4:视频会议系统的音频放大器建议

有关更多信息和其他有用资源、请查看以下内容:

视频会议系统参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 已关闭、如有问题、请 通过 E2E 论坛直接与我联系、并发送私人消息。