This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:在 Vin+和 Vin-之间添加电容器的影响

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126321/lmv393-the-effect-of-adding-capacitor-between-vin-and-vin-

器件型号:LMV393

尊敬的团队:

您能否帮助我检查  这 种拓扑是否会带来任何优势或劣势?

客户将其用于 OVP 电路、并询问是否有任何参考或文档。

感谢你的帮助。

此致、

提伯彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tibber、

    理想情况是:

    在比较器输入端合适的 RC 低通滤波器的帮助下、您可以消除输入信号中不必要的噪声和干扰、这些噪声和干扰可能会导致电阻器的变化。 您可以将滤波电容器并联安装在 R44中、或者换句话说、安装到信号接地。

    但是、如果您在比较器的输入之间安装该电容器、则只需将噪声注入比较器的正输入中。 这样、噪声根本就不会消除、可能会使情况更糟。

    2.在比较器的正输入端使用无噪声和无干扰 VREF。 为此、您可以将 R45拆分为电阻较小(例如100...470R)和电阻较高的串联电路。 将一个滤波器电容器从这两个电阻器的连接点连接到信号接地。

    但是、如果您在比较器的输入之间安装该电容器、则只需将噪声注入比较器的输入中。 这样、噪声根本就不会消除、可能会使情况更糟。

    通过提供迟滞、您可以让比较器在阈值区域内尽快切换。 为此、您需要将一个高欧姆电阻器从比较器的输出端连接到其+输入端、并提供正反馈(迟滞)。

    但是、如果您在比较器的输入之间安装一个电容器、您的操作恰好相反。 您减慢比较器的速度、并且不允许比较器在阈值区域内尽快切换。

    那么、您现在知道我对比较器输入之间电容的看法吗?  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的出色支持。  

    由于列出的原因、我们不建议在比较器的输入端放置电容。 如果您希望输入产生噪声、最好通过正反馈通过电阻器来提供迟滞。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的完整回复。

    我对第一部分有一些问题。

    实际上、由于低阻抗电容器、它会将噪声注入比较器的+输入端、但它还证明了电容器对电压变化的反应。

     在这种情况下、这难道不是一个优势吗?  

    我将首先向客户推荐第三种方法、非常感谢。

    此致、

    提伯彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、
    感谢您的建议、这对您有很大帮助。

    此致、

    提伯彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tibber、

    [~引脚 userid="527346" url="支持/放大器组/放大器/f/amplifiers-forum/1126321/lmv393-the-adding-capacitor-between VIN-and-VIN-/4178676#4178676"]

    实际上、由于低阻抗电容器、它会将噪声注入比较器的+输入端、但它还证明了电容器对电压变化的反应。

     在这种情况下、这难道不是一个优势吗?

    [/报价]

    输入之间的电容看起来像是高频下的短路、并迫使两个输入承担相同的电位。 这将增加振荡和起雾的风险。 这不是很好。

    在比较器电路中、您希望看到的只是相反的情况。 两个输入电压大部分时间都应不同。 这就是添加迟滞的原因:当输入电压彼此接近且输出切换时、正反馈(迟滞)会立即再次增大输入之间的电压差。

    输入之间的电容可能在一些罕见的情况下有所帮助。 但在线路下方、它会造成比良好更严重的损害。 我绝不会在比较器的输入之间放置一个电容器。

    [引用 userid="527346" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1126321/lmv393-the-effect adding-capacitor-between VIN-and-VIN-/4178676#4178676"]、我将首先向客户推荐第三种方法、非常感谢。[/quote。]

    请记住、只有在输入之间没有电容器的情况下、迟滞才能正常工作。 输入之间的电容会再次降低通过阈值区域的穿越速度、并且会产生很大的反作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    在电路分析中、它 可以分为 直流+交流。

    正如您所说的、 输入之间的电容看起来像是高频下的短路、并迫使两个输入承担相同的电位。 发生在交流分析中。 但在直流分析中、电势不会受到影响。

    如果没有相移、交流分析中的相同电势将是优势。

    但是、如果存在任何相移、则可能会导致如下所示的起雾。

    我的理解是否正确?

    此致、

    提伯彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tibber

    感谢您在论坛上发表的帖子。  我与 Kai 的评估一致、我无法理解您为何要进一步探讨这一问题。  如果由于某种原因、您的系统受益于使用此电容器、因为您没有这种优势、则不会对器件造成任何损坏、您可以继续以这种方式实施。   

    卡盘