This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863A:OPA2863A

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2863A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127166/opa2863a-opa2863a

器件型号:OPA2863A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

你(们)好。  

TINA 的参考设计似乎无法正常工作。  

可以解决问题还是将问题发送给我们?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AIS、

     我们目前在 TI.com 上下载的一些产品的 Tina-TI 时遇到问题。  它不下载.tsc 文件、而是以类似绕组的字体打开一个新选项卡。 我们正在制定解决方案、但与此同时、解决方法是首先将此文本保存为.txt 文件、然后将扩展名更改为.tsc 文件。 下面是 OPA2863A TINA-TI 参考设计。

    e2e.ti.com/.../sbombh9b.tsc

    谢谢、

    Sima