This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:&#39中的 SPICE 模型问题;用于 TI 的 PSpice #39;

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125858/lmh6553-spice-model-issue-in-pspice-for-ti

器件型号:LMH6553
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我一直在尝试对 LMH6553数据表中的交流耦合单端到差动转换器设计运行一些仿真。 请参阅以下我的设计:

当我对'PSpice for TI'中提供的模型运行任何仿真时、我会遇到错误、如下所示:

不确定图片的可读性如何、但错误似乎指向 LMH6553模型文件中的第106行:'RTC A108 VEE 14.3 TC1=400e-6 TC2=-5e-6'

PSpice 似乎不喜欢温度系数定义。  为什么会发生此错误? 我没有从模型的提供方式中接触过这些模型(我实际上不确定在 PSpice for TI 中的什么位置找到它们)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

     我在结尾处遇到相同的错误。我们正在研究修复方法。 我将在下周向您提供解决方案。  

    感谢您将此事提请我们注意!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

     正如您指出的、PSpice 中不支持这些温度系数定义。 作为快速解决方法、在 TC1之前放置一个分号:

    RTC A108 VEE 14.3;TC1=400e-6 TC2=-5e-6

     在我们等待 PSpice 库的正式修复时、要解决该问题、请执行以下操作:  

    1.关闭 PSpice for TI

    2.编辑 TI PSpice for TI 库中的模型网表。 它位于用户的本地硬盘上。 位置在中

    C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\LMH653.lib

    C:\SPB_Data\cdssetup\pspTILibDir\LMH653.lib

    如果您有其中一个或两个文件夹、请打开 LMH653.lib 并添加分号:

    保存新编辑的 LMH653.lib 文件、然后打开 PSpice for TI。 确保此时单击"不"进行库更新。 如果在此弹出窗口中单击“是”,我们刚刚编辑的文件将被不正确的网表覆盖。

    4.转到原理图、选择符号、然后右键单击 LMH6553符号。 选择 View PSpice Model (查看 PSpice 模型)、网表将弹出。 确保编辑后的行显示在网表中。 如果没有、请通过 PSpice Place 零件库替换原理图中的符号。  

    5.运行瞬态/AC 分析,错误应得到修复。 但是、将会出现一个错误、即:

    按 OK。 这只是通知您软件检测到第三方。 遗憾的是、当您编辑模型并在 PSpice for TI 中使用该模型时、将不再检测到它是有符号模型。 因此、它将被视为第三方模型。

    感谢您对此问题的耐心等待。

    此致、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    另一种补救方法是使用 TINA-TI。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、这似乎是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也可以尝试一下、谢谢 Kai。