This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:无电源时的输入阻抗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL074H, OPA2206, OPA206, OPA2310, TLV9154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126605/tl074-input-impedance-when-no-power

器件型号:TL074
主题中讨论的其他器件:OPA2206OPA206OPA2310TLV9154

大家好、

当 VCC 未通电时、反相/同相输入是否可以为高阻抗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;绝对最大额定值显示了(VCC+)+ 0.5V 的限值、这意味着从输入到 VCC+钳位二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经钳位二极管的电流是多少? 也许输入引脚上像1k 欧姆这样的电阻器可以限制电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内置电流限制。

    可以使用外部限流电阻器、并且可以防止损坏运算放大器。 但是、剩余的电流会流入 VCC+、并且可能会为 TL074和连接到此电源的任何其他器件部分上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    您能否建议适合此应用的放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我们讨论的是哪种运算放大器? TL074或 TL074H?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    CTM 正在使用 TL074、但我建议使用 TL074H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站列出具有过压保护功能的唯一通用运算放大器是 OPA206/OPA2206。 但有许多 具有过压保护功能的仪表放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    此外、您可能还想了解一些关断版本的运算放大器。 未通电时、该功能与高阻抗稍有不同、但如果已通电且关断处于活动状态、则输入和输出为高阻抗。 我提供了我们所有具有关断功能的四路放大器的列表。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p480=4;4&p2192=Shutdown 

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens & Jerry、您好!  

    感谢您的推荐。 我最初的想法是找一个器件、它在输入到 VCC 之间没有钳位二极管、但保留了类似的 VCC、GBW、偏移...规格。  我认为一些放大器在未通电时具有高输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    如果您正在寻找一个没有 V+输入二极管的器件、OPA2310没有连接 V+的输入二极管、但我相信输出端有连接 V+的二极管。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将介绍 TLV9154等放大器 DS、关断特性的说明重点介绍 VCC 引脚更低功耗的优势。 您能否确认当放大器关断时、输入引脚将表现为高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 运算放大器的输入偏置电流实际上是通过栅极隔离和 ESD 保护电路的泄漏电流。 因此、在通电和关断时、输入引脚具有与激活时相同的高阻抗。 (TΩ TLV9154、IB 为±10pA;在16V 时、这对应于1.6 μ A。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。  

    那么、对于 CMOS 运算放大器、当 VCC 未上电时、输入也具有高阻抗? 从输入到 VCC 是否可以有钳位二极管? 只需检查不带 OVP 的 CMOS 运算放大器是否适合该应用。

    2.钳位二极管和 ESD 保护电路有何区别?  

    3.如何知道运算放大器中是否有钳位二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数运算放大器(CMOS 或其他)具有连接到 VCC 的钳位二极管。 低输入偏置电流使得 CMOS 运算放大器能够在无需断开输入的情况下实现节能模式。

    钳位二极管的用途是防止 ESD。

    当有钳位二极管时、绝对最大额定值表示输入电压不得超过 VCC + 0。 V.具有 OVP 的运算放大器将允许更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    认为一切都很好、只是因为输入阻抗非常高、电流无法流动、这不是一种好方法。 输入的欧姆值越高、ESD 或任何其他过压损坏输入的难度就越大。

    处理此问题的常用方法是在电源轨上使用外部二极管钳位、并通过合适的串联电阻限制通过二极管钳位的电流。 使用10k 电阻器和10V 输入电压时、只有1mA 电流流经二极管钳位进入电源轨、TL074自身很容易吸收、因为它消耗的电源电流总共为5.6mA。 因此、电源电压只会上升至大约1...2V、直到 TL074开始消耗1mA 电流。

    通过10k 电阻器和二极管钳位到电源轨的 ESD 通常由 TL074的去耦电容器吸收。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    当器件处于关断状态时、输入引脚将具有高阻抗、但仍无法超过运算放大器的 Vcc。 然后、这会将二极管正向偏置为 V+。

    如果您需要输入信号但在 电源仍然存在时没有输出、建议使用关断作为替代方法。

    最棒的
    Jerry