This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-SP:镀金厚度

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126497/opa4277-sp-gold-plating-thickness

器件型号:OPA4277-SP

大家好、我们正在总结我们正在使用部件5962L1620901VXA 的一个程序、我们的制造团队正在搜索有关该部件的更多信息。 我们需要知道该零件引线上的镀金厚度。 请您尽早提供此信息吗?

 

JDJ (R-CDIP-T28) 4202646-3 (TI.com)

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非 SP 器件中的 Au 镀层应约为50-150 Angstrom。 我不确定-SP 部件是否特殊。 我已向制造部门索取信息;可能需要几天时间才能确认。  

    https://www.ti.com/lit/an/szza031/szza031.pdf?ts=1658841766846&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    根据以下封装、引线框中的镀金厚度为:1.778um 至5.715um。 是的、镀层厚度与非 SP 封装不同(由于电镀工艺不同)。 内 表面层 为镍涂层。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的  

    Raymond