This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:RCV420

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127491/ina186-rcv420

器件型号:INA186
主题中讨论的其他器件: RCV420

我希望构建4-20mA 至0-3.3V 的转换电路。 4-20mA 输入由回路供电/外部供电(24V)过程控制发送器生成(例如 https://rishabh.co.in/uploads/product/Datasheet_-_CT_with_inbuilt_Transducer_Ver_C1.pdf 第4页)。 0-3.3V 输出将连接到 ADC。 我当时在考虑基于 RCV420或 INA186的解决方案(4-20mA 通过分流器 R ->这将馈送到 INA186的输入端) 我喜欢 INA186数据表第一页的方框图-它看起来非常干净、没有与 RCV420相关的热漂移问题。 但是、我对使用数据表中所示的电路有点犹豫、因为传感器的24V 和微控制器的3.3V 之间没有隔离。 您能不能推荐任何替代解决方案,而不能进行4-20mA 至3.3V 的转换,但也能提供隔离?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、
    输出由电源电压供电、不能超过电源电压。  您可以看到数据表中的摆幅高受 VS 限制。  输入级 VCM 不会对输出产生太大的影响、并且大约为0.1µV μ V/V VOS 误差。  我们的输入电路将输入到输出端的电压隔开。  它不是完全隔离、因为输入不能超过40V VCM。  如果您的输入电压限制为您提到的24V、我不会看到并发出该信号、我会使用3.3V 为 INA186供电、以确保输出不会超过该值。