This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:TPSI2140QDWQRQ1

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300, AMC3330, AMC1311, ADS1115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126020/amc1301-q1-tpsi2140qdwqrq1

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1301AMC1300AMC3330AMC1311
尊敬的先生:
请查找高电压测量和高电压隔离原理图。
此原理图基于 TI 应用手册。  
请对其进行审查,并在必要时向我们提出进一步修改建议。
应用:储能解决方案
产品名称:eBCU
此致...
Ramesh Gupta
联合创始人兼首席技术官
I Thum 塔 A、
CoworkZEN 301.
扇区62 Noida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、欢迎来到论坛!

    我建议与您的 GND 进行分抽头连接、因为您的输入是浮动的、而不是参考您的设计的高侧 GND。 如需更多信息、请参阅以下文档: 使用 AMC3330进行线路到线路隔离电压测量的分裂抽头连接

    此外、AMC1300  是 AMC1301的最新直接替代产品、与 AMC1301相比、可提供更好的隔离和性能等级。 我建议为您的设计选择 AMC1300而不是 AMC1301。

    在进行这些 建议的调整后、如果可能、您是否能够在为组件获取值后返回并重新发布? 我们有兴趣跟进并查看结果。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    非常感谢  您的回答、
    我们的输入为高达1200V DC 的直流电压、我想测量各自对应于命令高压直流接地的输入电压、以及 与机箱接地相关的高压隔离。
    根据您的建议、我将使用 AMC1300作为 AMC1301的参考。
    请检查随附的原理图、并在随附的原理图中向我分享您的建议/修改。
    感谢 You...e2e.ti.com/.../1884.eBCU_2D00_Voltage.pdfe2e.ti.com/.../6787.eBCU_2D00_HV-Isolation.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您需要从输入分压器连接到 AMC1300 GND1引脚、但您的原理图中没有看到:

    请参阅 Joel 的抽头连接:

    此外、如果您使用 AMC3330、它还包括直流/直流转换器、因此您无需 U1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查修改后的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我会注意到 Ken 的建议有一些好处。 AMC3330将感应电阻器与差分输入阻抗并联放置、有助于消除增益误差。 您可以使用此 Excel 计算器来比较两者、并计算两者之间的预期精度差异: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    此外、在使用具有低输入阻抗的器件来感测高阻抗节点时会遇到一些挑战、因此使用 AMC1300时会出现预期的增益误差。 但是、出于您的目的、我认为 AMC1300已经足够了。   本文档中对该概念进行了扩展: 具有±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路

    此外、我相信您还可以摆脱旧的感应电阻器(R161)和与之并联的二极管。 还应考虑添加小电容器(大约100pF)、以便在输入端进行抗混叠滤波。 如果您可以通过电阻器和电容器的特定值返回给我,我们就能够对您的设计进行更全面的评估。 在此之前、如果您对器件选择还有其他疑问、或者需要支持文档、请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    请查找修改和组件详细信息,电阻器的值是根据您提供的 Excel 表格计算的。

    计算的组件值:最大输入电压:850V DC (电池串电压)

    (1) R35、R37、R39、R41-- 499 K 1%熔融 0207

    (2) R36、R38、R40、R42 ---- DNM Melf 0207

    (3) R44、R46 -619 K 1% Melf 0207

    (4) R45 ------ DNM MELF 0207

    (5) R47、R159 ---10 R 1% 1206.

    (6) C23 ---- 10pF 1206

    我们愿意讨论 您建议的新的经济高效解决方案/器件。

    此致...

    Ramesh Gupta

    共同创始人/CTO

    OgoEnergy India Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我可以让您对您的电路进行另一次捕捉吗? 分辨率太低、无法清楚地显示任何内容。 它可以是与您共享的原始原理图类似的 PDF。 此外、为了正确地仿真电路、我需要在您的设计中包含所有电容器和电阻器值。 如果您需要任何工具来获取任何特定值、请通知我、我将尝试共享任何可帮助您的文档或软件。  

    如果您的应用仅限于直流、我建议您使用 AMC1311 、它可以处理 2V 输入。 请注意、我无法做出与您的设计相关的任何最终决策、但我将尽力为您提供可为您提供帮助的信息、因此请直接向我提出可帮助您选择或操作 TI 产品的任何特定问题。 您可以向我提供的信息或在设计中包含的信息越多、我就能根据您的需求进行定制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel、

    根据印度标准时间、您的未来可用性如何、以便我们 能够快速完成此设计过程。

    欢迎您提供建议的器件型号和设计。 使用 AMC1311没有任何问题、并将根据需要更改设计。

    如果我们讨论缩放或 whatsapp 以加快我 的开发速度、那将会更好。

    请使用 AMC1301检查原理图、并建议 使用 e2e.ti.com/.../8507.eBCU_2D00_Voltage.pdf

    感谢 U Joel 提供的友好支持

    关于、、、

    Ramesh Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh!

    我们位于美国中部、因此您需要提前10.5小时。  缩放或 whatsapp 对我们来说并不是真正的选择、但如果需要呼叫、我们可能可以通过 WebEx 为您的晚间呼叫设置一些内容。  

    正如 Joel 提到的、最好使用 AMC1311、在该器件中、放大器的输入摆幅为0-2V。  TPSI2140在该方程中的适用位置、 U1的器件型号是多少?  您还需要对 OPA33xxDBV (U17)进行偏置、以从放大器输出获得满量程范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    U1是直流/直流稳压器,其输入为+5V 直流,输出为+5V 隔离式。

    MornSun 部件号:B0505S-1wr3

    应用名称:能源存储解决方案-

    产品名称:电池控制单元  

    我有两个物体  

    (1)高压直流测量

    (2)相对于接地底盘接地的隔离测量。

     e2e.ti.com/.../2450.eBCU_2D00_Voltage.pdf

    PDF 和原理图屏幕截图可供您参考。

    我可以从晚上9:00到晚上11:00在 IST 中使用、如果您认为合适、请分享 WebEx 链接。

    此致...

    Ramesh Gupta

    联系电话:+919811332717

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、  

    请求通过 AMC1311e2e.ti.com/.../1665.eBCU_2D00_Voltage.pdf 查看随附的高压直流电测量原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在等待回复   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我已通过电子邮件与您联系。 请相应地指导您的回答。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、  

    正如我们所说 的、TI 最接近 MCP3422的替代产品是 ADS1115。 它具有16位分辨率、2通道差分输入、高达860SPS 的采样率和 I2C 接口。 请参阅  产品系列的数据表、并确定它是否满足您的要求。 否则、您可能需要查看我们的一些其他产品、或选择坚持您的原始器件选择。 我希望该部件能满足您的需求。