This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4511:输出公共不正确。

Guru**** 2787685 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122607/ths4511-output-common-not-correct

器件型号:THS4511

大家好。

我有一个项目可以通过 THS4511将单端信号转换为差分对。
在 TINA 中运行仿真时、THS4511存在输出共模电压问题。

在我的电路中、信号输入具有以下参数:

更新了原理图:

输出电压未在 VCM (2.5V)附近摆动

如果设置错误、请帮助纠正我的问题。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图会有所帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的共模看起来是正确的、但输出失调电压是问题所在。 如果我们通过图表限制估算出输出摆幅介于1.9V 和3.1V 之间、则共模实际上将为2.5V、我想如果您一起绘制输出信号、您将会清楚地看到这一点。 我们将需要看到一个原理图来修复失调电压。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我上传了原理图、请查看。

    我看到单端摆幅在1.9和3.1V 左右、它正好对应 VCM +/- 0.5Vpeak。

    但是、当合并所有信号时、输出仍然没有在2.5V 左右摆动。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我上传了、请查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试以下操作:

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回复。
    我看到单端信号摆幅在2.5V 左右、但差分对输出摆幅并不相似。
    您能帮您检查并解释一下吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在输入之间施加直流偏移电压时、为什么期望输出电压摆幅为2.5V?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输出信号显示了输出之间的差异。 黄线是绿线和红线(绿线减去红线)之间的差值图。 黄线 共模为0V、因为红色共模和绿色共模之间的差值为0V。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 Vout common 有错误的了解。

    感谢您的详细信息、请向我解释清楚的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam
    以添加问题。
    单端信号的摆幅在2p5V 左右,差分对的摆幅为0V,我能否连接到具有不同输入电压2Vpp 的 ADC IC?
    例如 ADS_4249

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白你说什么。 请详细说明一下吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 ADC 的输入共模电压为0.95V、最大输入电压为2.1V、因此来自放大器的2.5V 输出共模电压将不起作用。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    我可以在 TINA 上对此进行仿真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CM 引脚上的噪声量取决于系统环境。 这在您的设计中可能不是问题。 您可以始终在 示波器上查看它、以查看是否有问题。

    最棒的

    Sam