This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2205:最大电压噪声密度

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127666/opa2205-max-voltage-noise-density

器件型号:OPA2205

大家好、团队、

OP2177指定了1kHz 时的最大电压噪声密度。 您是否有任何数据可以考虑 OPA2205的最大值?

如果存在均值和 Σ 等变化数据、则会有所帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    只要为运算放大器产品指定了最大电压噪声密度、即保证任何器件都不会超出最大电平。  此类规范通常由涉及 冗长和昂贵测试的生产测试来保证。 大多数精密运算放大  器的价格压力不允许将此类测试包含在其测试流程中、并且不适用于 OPA2205。

    OPA2205电压噪声数据表"典型"规格 基于  对最早产品芯片中的少量器件执行的特性测试。 它们产生的批次旨在表示工艺中心、因此噪声将是典型 OPA2205批次的噪声。 由于这是当时噪声的快照、因此无法确定最大噪声是多少。 只有在一段时间内生产并测试了许多批次之后、才能建立 基于统计的最大值。   由于 OPA2205不是这种情况、 因此 TI 无法提供最大电压噪声数。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Thomas 的评论中、尽管我们没有在生产中测试 OPA2205噪声、但宽带频谱密度噪声是输入级的 gm 的平方根函数、因此随着晶圆制造厂工艺表电阻的变化而变化。  因此、预计其7.2nV/rt-Hz 典型值的变化高达+/-15%。  

    因此 、1kHz 时的 OPA2205输入电压噪声频谱密度可能介于6.1nV/RT-Hz 和8.3nV/RT-Hz 之间。