This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:电源轨的输出摆幅

Guru**** 2993290 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904BA-Q1, LM2904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127669/lm2904-q1-output-swing-from-rail

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904BA-Q1、

您好!

客户对 LM2904-Q1和 LM2904BA-Q1的数据表有疑问。

如下图所示、 为什么电源轨输出摆幅的测试条件不同?  如何理解?

LM2904-Q1相对于电源轨的输出摆幅

 LM2904BA-Q1相对于电源轨的输出摆幅

谢谢!

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu

    这两款器件已发布了数十年。 创建规范的标准和习惯随着时间的推移发生了变化。

    唯一真正的性能差异是在低输出电压下灌电流。

    LM2904-Q1 (A、V)在200mV 时的输出电流可以低至12uA;如果没有这些字母、电流甚至会更小。

    LM2904BA-Q1必须在150mV (或更低电压)时提供50uA 的电流