This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:电容负载和 TINA TI SPICE 模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, BUF634A, BUF634, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126541/buf634a-capacitive-load-and-tina-ti-spice-model

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件:LMH6321BUF634TINA-TI

您好!

我们已经比较了两个 IC 缓冲器的性能:BUF634A 和 LMH6321、   以使用非常简单的电路驱动大电容负载(例如1nF)。 基于免费 Tina TI 软件的仿真结果表明、LMH6321的瞬态响应优于 BUF634A。 是否使用了正确的 BUF634 SPICE 模型的免费 TINA-TI? 从较旧的帖子来看、该模型似乎实现了宽带宽模式。

谢谢、

恩里克

PS:测试电路由直接连接到缓冲器的源(方波)组成。 缓冲器的输出连接到电容负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrique、

    确保您拥有 BUF634A 的型号。 1995年的旧 BUF634模型可能仍显示在 TINA 宏模型的缓冲器列表中、但 BUF634A 的新模型可在产品页面 BUF634A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 上找到

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 是的、就是这样。 我们添加了新模型、尽管有几个警告("...CURRENT Ctld 的引脚3)、该模型似乎仍然有效。 开关...悬空(此节点将接地)")。

    对于驱动大容性负载的高频应用、是否建议在复合放大器布局中使用 BUF634A? 我们在第一个高频运算放大器的输出端观察到一些振铃(来自仿真结果)。 对于级联放大器、两个放大器的信号似乎都更稳定。  

    最后一个问题是 、由于内部电路将输出电流限制在大约350mA、实际压摆率是否会受到此参数的影响?

    此致、

    恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrique、

    350mA 是近似的短路限值。 您是否正在设计纯容性负载? 复合环路的适当性取决于您的应用。 您能否共享原理图?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrique、

    此主题可能会让您感兴趣:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070070/buf634a-design-review-request-amplifier-driving-dc-voltage-onto-twisted-pair

    到目前为止、我们还不知道您的应用的频率范围。 因此、请提供更多详细信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam。 它不是纯容性负载。 串联电阻很小、我们不应添加具有高电阻值的电阻器、以避免频率响应问题。 请注意、峰值电流可能会达到 Vload/Rseries (CLoad 最初为0V)。 该值最终将在瞬态开始时高于350mA。

    最棒的

    恩里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。 我将了解这个线程。 频率范围涵盖从直流到 大约10MHz。  

    此致、

    恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否希望在分析方面获得一些帮助? 我可以联系设计团队了解短路条件下的压摆行为 、但有关所需性能规格的更多详细信息将会有所帮助。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Sam。 我想我们可以通过电流支持来处理设计。

    此致、

    恩里克