This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:如果有一些解决方案可以通过 NPN 和电阻器吸收运算放大器的毛刺脉冲吗?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277, DAC8760, TMUX1248, TMUX7236, TMUX6236, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127101/opa277-if-there-have-some-the-solution-to-absorbs-the-glitch-from-op-amps-by-npn-and-resistor

器件型号:OPA277
主题中讨论的其他器件: DAC8760TMUX1248TMUX7236TMUX6236OPA188

大家好、

当电源电压低于特定水平时、如何通过开关将运算放大器的输出电压钳制到信号接地? 如何使用与 OPAMP 输出串联的电阻 器来限制流经钳位开关的电流。  您能给我一些 建议或图表来解决这个问题吗?

背景:OPA277断电时出现毛刺脉冲。 范围如下:

红线和绿线是 OPA 277的 VCC 和 VEE、黄线是 DAC8760 Vout、蓝线是 OPA277的 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    Rod Elliott 先生的精彩表现-比我能做得更好-实现这一点的一些方法:

    https://sound-au.com/articles/muting.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    从 LINK Kai 中显示的电路中可以看到、所有电路都很相关。 一种配置在使用特定电路和运算放大器时可能具有比另一种配置更可接受的性能。 正如 Elliot 先生所讨论的、运算放大器需要容忍其输出短路。 OPA277能够耐受双电源配置中的输出对地短路。

    在这种情况下、"静音"信号可能来自感应电源线电压的比较器的输出。 当电压降至低于特定电平时、比较器输出将改变状态、打开输出开关并有效地将 OPA277输出端短接至接地端。

    当具有使能/关断功能的运算放大器置于输出关断模式时、输出将变为极高的阻抗。 因此、它无法提供 任何明显的输出电流。  几年前、精密放大器应用团队进行的测试 证实 、某些 CMOS 运算放大器在关断模式下具有非常高的输出阻抗。 将电源电压感应比较器概念应用于其使能/关断功能可能 是一 个不太复杂的选项。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您的链接。

    但我对图1中的继电器开关有疑问。  继电器上电?前后的开关到 NO 和 NC 之间的区别是什么 ?它们似乎都连接到接地(GND)。  

    最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我了解继电器工作时电路输出 GND 正常和输出音频信号、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有一个问题、为什么我们不只使用 TMUX1248等模拟开关直接更换继电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    [~ userid="529786" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1127101/opa277-if-we-se-must-se-mitch-flo-fer-op-ams-by-npnpc-and-resoler/4181783#4181783"]正常情况下、我理解音频输出信号和输出信号时、是否正确[或者是否正确]

    正确。

    [引用 userid="529786" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1127101/opa277-if-we-se-some to mear-mulger-finder-finder-fer-flo-op-ams-by-npnpc-and-resoler/41814#41814"]我们为什么不直接使用模拟中继器/引用 TM1248?

    Ron Elliott 的文章讨论了"音频静音电路"、正如标题所述、在音频电路中、您通常需要高度静音。 因此、导通电阻应非常小。 良好的音频继电器具有毫欧级的导通电阻、而 TMUX1248的导通电阻约为3R。

    但在您的应用中、导通电阻不应发挥相关作用、因为您只想稍微抑制干扰? 在这种情况下、您当然可以使用模拟开关代替 Relais。 如 Thomas 已经提到的那样、将 R1增加至1...2k 以获得足够的抑制、并且不会使 OPA277的输出过载。

    但请注意、模拟开关必须能够承受 OPA277的输出电压。 因此、如果 OPA277由+/-15V 供电、例如、模拟开关也应由+/-15V 供电。 请记住、TMUX1248仅可承受+5V 电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    放置在 OPA277输出端的模拟多路复用器看起来是一种很好的方法 、可在检测到电源欠压时为接地提供低输出电阻。  

    KAI 提出了 TMUX1248的有用电压范围限制为+5V 的一个好问题。由于 OPA277 通常应用于通常使用+/-15V 的较高电源电压应用、因此可能需要更高电压的多路复用器。 我搜索了 TI 的高电压 SPDT MUX 产品、TMUX6236 和 TMUX7236可能是不错的选择:

    https://www.ti.com/product/TMUX6236

    https://www.ti.com/product/TMUX7236

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的建议。 我很快会尝试。 ~μ A

    此致、Hao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas 和 Kai:

    我只是知道客户在使用 OPA188时没有 PD 干扰问题、为什么 OPA277有干扰问题、而 OPA188没有?

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    可能是完全重合。 我不会指望它。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoa、

    我看到您已开始处理 OPA188和 OPA277输出干扰问题、这是一个单独的新问题。 我现在要关闭这个。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程