This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2900:为什么有两个压摆率?

Guru**** 2945800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128159/lm2900-why-there-are-two-slew-rate

器件型号:LM2900

大家好、

数据表中写入了两个转换率、如下所示。 如果我读出正确、当输入波形的 dV/dt 为正时 SR 为0.5V/us、 当输入波形的 dV/dt 为负时 SR 为20V/us。 对吧?

另外、这两个条件之间为什么有很大差异? 我经常会看到一个 SR 写入运算放大器的数据表中。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    LM2900是数十年前开发的 Norton 放大器。 诺顿放大器不是常用的运算放大器。 它的工作方式完全不同。

    当您查看 LM2900数据表的首页时、您会注意到 LM2900的输出级不是推挽式的、而是由一个与恒流源串联的 NPN 晶体管组成。 NPN 晶体管可实现从 低电平到高电平的快速切换、因为它能够以极低的欧姆电阻驱动输出。 但是、通过关闭 NPN 晶体管、然后只有恒定电流源将输出下拉、可以实现从高到低的切换。 由于恒定电流源可提供巨大的输出阻抗(根据定义为无限大!)、因此 LM2900的输出级只能提供从高到低的缓慢切换。 此外、高到低切换时间在很大程度上取决于连接到输出的负载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了跟进 KAI 说明、LM2900正压摆率与负压摆率之间的40倍差来自拉电流(40mA)与灌电流(1.1mA)之间的~40倍差、如下所示。