This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:向 xtr111供电时、DAC 电压下降

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, LM358, LMC7101, LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127694/xtr111-dac-voltage-drops-when-supplying-to-xtr111

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: LM358LMC7101LM2674

各位专家,您好。   

这一次、我使用 xtr111生成与环境中的相对湿度相对应的0-20mA 信号(根据 xtr111的数据表)。 已使用 SHT41 (Sensirion 的湿度传感器)微控制器和 DAC (mcp4725)。 在没有使用 xtr111电路的情况下、针对我为 MCP4725编程的0-3.3V 信号进行测试时、一切都很顺利。 传感器显示 RH 为64%、与参考湿度传感器匹配。

当我在图片中包含 xtr111电路时、来自 DAC 的电压(mcp4725)几乎降为1/3。 我假设 xtr111从 DAC 中拉出更多电流并使用运算放大器(使用 LM358的电压跟随器)、但这让我很不幸运。  

现在,您能向我推荐任何解决方案吗??  

Rset I 用作1.65k、以在3.3V 的满量程电压下生成20mA。

我是否需要使用 LM358以外的其他运算放大器?

如果是、我可以使用 LMC7101 (因为我可以随时使用它)吗???  

或者是否有其他方法可以解决??? 请帮助。  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    原理图会有所帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  

    好的... 我将在几分钟内上传原理图。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII... 请参阅随附的原理图。 我使用过 LMC7101、如图所示、但不幸的是、电压正在下降、但这次速度有点慢。

    请建议解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发现了一些东西...我的 PCB 正在加热...当我使用24V 输入时、稳压器7812和7805都在加热、我猜这是信号下降的原因 (这实际上是传感器读数的下降、而不是 DAC 的任何压降。

    我所做的是、我为电路提供了12V 输入、而不是24V 输入。 这次、 读数不是1/3、因为热量更少...我用风扇冷却 PCB、它也很有用、读数非常接近参考传感器中的原始湿度读数..但7805仍然会加热并影响读数 有点...  

    现在的完整讨论是关于如何减少稳压器的发热。?? 是否有任何其他解决方案可在不加热电路的情况下从24V 获得5V 电压。??

    提前感谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、  

    我对 LMC7101 (运算放大器)和 XTR111电路有几个问题/意见:

    -根据您在上面的注释、预期的 DAC 信号为0至+3.3V、原理图显示了 XTR111配置有 RSET = 1.65kΩ Ω 电阻器、以便 在施加0-3.3V 输入电压时产生0-20mA 输出信号。  但是、原理图中的 LMC7101运算放大器配置了1+62k/120k = +1.516V/V 的同相增益   请注意、当施加3.3V DAC 信号时、LMC7101将满贯到+5V 电源轨(在+5V 电源供电时、输出摆幅限制在~4.9V 左右)。   您是否打算将放大器配置为增益为+1V/V 的缓冲器?  请减小放大器增益、或者可能需要减小 DAC 输入电压范围。  

    -在原理图上、XTR111 REGF 和 REGS 引脚保持断开状态。  当不使用 XTR111稳压器时、建议将 REGF 与 REGS 连接在一起、并使用470nF 电容器。  请参阅 XTR111数据表第18页的图45(a):

    请注意、L7812和 MC7815稳压器不是 TI 器件。  请直接咨询电压稳压器制造商以获取有关这些器件的支持/建议;如果您使用的是 TI 器件、请澄清器件型号

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    Q3 MOSFET P 沟道晶体管的器件型号是多少?  

    另一个建议是确保在 P-FET Q3上使用适当的散热器、以避免发热问题。 请 参阅 XTR111EVM 用户指南第7页上的 XTR111电路板布局、P-FET 的漏极(PIN2、引脚4散热器)连接 到顶部的一个隔离式铜填充、并连接到底部的另一个隔离式铜填充以散热。  请参见下图。

    如果您愿意、我们可以查看您的 PCB 布局、请提供光绘文件。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    [~ userid="459793" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forumer/1127664/xtr111-dac-voltage-dac-dac-dac-dac-dac-压 降-当供应到 xtr111/4183972#4183972"]现在、完整讨论了如何减少稳压器的发热。 是否有任何其他解决方案可以在不加热电路的情况下从24V 获得5V 电压。?[/报价]

    我们使用 LM2674作为 LM7805的前置稳压器、并将+24V 输入电压降低至+8.5V。 然后、LM7805不再消耗24V - 5V = 19V、而仅消耗8.5V - 5V = 3.5V。 这小于1/5  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    如果您对 XTR111和 LMC7101放大器电路还有其他疑问、敬请告知我们。   

    对于电压稳压 器特定的问题、最好将问题提交到电源管理论坛、电源管理应用团队将能够在该论坛上提供替代解决方案。

    谢谢、此致、

    Luis