主题中讨论的其他器件: LM358、 LMC7101、 LM2674
各位专家,您好。
这一次、我使用 xtr111生成与环境中的相对湿度相对应的0-20mA 信号(根据 xtr111的数据表)。 已使用 SHT41 (Sensirion 的湿度传感器)微控制器和 DAC (mcp4725)。 在没有使用 xtr111电路的情况下、针对我为 MCP4725编程的0-3.3V 信号进行测试时、一切都很顺利。 传感器显示 RH 为64%、与参考湿度传感器匹配。
当我在图片中包含 xtr111电路时、来自 DAC 的电压(mcp4725)几乎降为1/3。 我假设 xtr111从 DAC 中拉出更多电流并使用运算放大器(使用 LM358的电压跟随器)、但这让我很不幸运。
现在,您能向我推荐任何解决方案吗??
Rset I 用作1.65k、以在3.3V 的满量程电压下生成20mA。
我是否需要使用 LM358以外的其他运算放大器?
如果是、我可以使用 LMC7101 (因为我可以随时使用它)吗???
或者是否有其他方法可以解决??? 请帮助。
提前感谢。