This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:增加运算放大器增益

Guru**** 2885450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170, TLV9101, OPA990, TL081H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127385/opa170-increasing-opamp-gain

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件: TLV9101OPA990TL081H

大家好、 这是我相对于另一个线程的新线程(OPA170异常行为)。

我的设置(用作电流传感器:V2连接 V3,电阻为~0.1欧姆;150C 测试)

V1 = 12V、V3 = 13.5V、如果存在短路、V2将减小、直至不同的~120mV。该电压将馈送到我 设置为0.5V 的下一个比较器中以触发下一个电路。

根据差分计算、Vout 应为~0.6V、但根据之前的线程、情况并非如此。

由于 OPA170的 Vin 无法从(V+)-2V 和 V+扩展、因此新射频将下降到80k、增益~2 @ Vout=0.24V。  

所以问题是:

1.是否有任何建议将增益进一步提高到> 5? 因为我在下一级有比较器、所以需要简单的解决方案。

OPA990或 TLV9101适用于轨到轨输入电压、但不符合温度要求、150C。 是否有其他150C 轨到轨输入电压建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    作为差分放大器、R4 / R2必须等于 R1 / R3、R1 / R3由共模输入信号和 OPAMP 的共模输入电压范围决定。 因此您不能任意增加差分放大器的增益。

    但是、为什么不添加一个连接为同相放大器的附加 OPA170来提供一些额外的增益呢? 或修改以下比较器的阈值电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fairuz、

    您是否考虑使用像正电源轨这样的运算放大器。 TL081H 是一个选项。 Vos 稍宽、但您的高压共模可能是更大的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    Fairuz 在上一个主题中提到、他们需要高达150C 的工作温度、网址 为:https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1122396/opa2990-input-offset-variation。  TL081H 是不需要在125C 以上工作的终端设备的理想选择。  

    Fairuz、

    如果不是必须在150C 以上的温度下运行、那么正如 Ron 提到的那样、您将有更多的选择。 我认为,基先生提出增加增益阶段的建议,是最实际的解决办法。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai: 我尝试使电路尽可能简单、因为我需要具有相似的电路、每块电路板大于40 DUT。该电路继承自先前的设计、具有较低的额定电压。使用电流电源12V、我需要使分压器从0.5V 降至 0.2V、太低了、但我可以尝试。添加更多运算放大器会增加组件数量/电路板、因为我有下一级比较器和其他电路。如果没有其他建议、我想我必须保持电路不变并进行一些改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 我想我现在必须保留电路、因为电路板已经制造好了。需要绕过比较器阈值电压、看看实际结果。任何建议都值得赞赏。任何其他组件的更换也值得赞赏、这样我就可以在下一个设计中进行更改 糟糕的是、我必须在150°C 的温度下测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    此系统是否要求器件在150C 下运行? 这是一项非常不寻常的要求。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、该器件用于监控150C 下的电流以进行可靠性测试。由于从以前的设计继承下来、更改设计的时间有点晚、但我将继续打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fairuz、

    是否有方法在冷却测量电路 的同时将 测试中的器 件保持在150°C。 是否 需要在150C 烤箱内进行此测量? 也许 我不明白 、运算放大器 是 需要 在 150°C 下测试的部件系统。