This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV604:输出在范围的上限变为非线性

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV604, TLV9004, TLV2464, TLV2784, OPA4342, OPA4316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127238/lmv604-output-goes-non-linear-at-upper-end-of-range

器件型号:LMV604
主题中讨论的其他器件: TLV9004TLV2464TLV2784OPA4342OPA4316

编号:CS1215541
联系人:David Heyl
名字:David
姓:Heyl
简短描述:输出在范围的上限变为非线性
电话:15137775233
电子邮件:dave.heyl@pe-ltd.com
公司:高性能电子产品
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:

我指定 LMV604作为我们无法获得的 MCP6L04运算放大器的替代产品-这些运算放大器用于我们的大量产品。 现在、我们有第一批经过生产的电路板、而 LMV604的电路板未通过生产测试。 测试非常简单-我们输入0V、2.5V 和5V、然后检查一个范围内运算放大器的输出。 该电路很简单(底部显示)-输入端的 RC、然后是分压器、由于运算放大器由3.3V 电源供电、因此可将输入降低到0至3.3V 的范围。 当我对 LMV604进行更详细的测试时、输出会跳转到大约4.7V 输入的电源轨、如下所示。 同一电路中的 MCP6L04运算放大器一直到电源轨呈线性、如下面的第二个图所示。 您能解释一下吗? 在选择替代产品时、如何从数据表中预先确定此问题? 这完全是意料之外的。 当我检查与这个应用相关的参数时、我看到这是一个轨到轨输出。 我认为它确实会进入铁路、但不会以有用的方式进入铁路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    之所以存在此问题、是因为 LMV604未指定为您测试的输入共模电压范围。

    LMV604的额定共模输入范围为 V-至 V+-1V  

    Vs=2.7V:

     

    当超出此规格时、放大器会进入非线性状态、如模拟输入大约= 4.5V 时所示。

    此培训视频介绍放大器的共模输入和输出限制:输入和输出限制-共模电压

    解决方案涉及使用具有轨到轨输入级的器件、或将共模范围减小到数据表规格范围内。  

    我很高兴为您的应用程序生成替代器件列表。  

     您的设计是否有任何关键的放大器规格?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=MCP6L04 建议使用 TLV9004作为直接替代产品。 它缺货。

    下面搜索 可用的类似四路3.3V 轨到轨运算放大器、但搜索功能不会检查封装类型的可用性。 在 TSSOP 中、只有几个快速运算放大器可用、例如 OPA4316、TLV2464 (A)、OPA4342、TLV2784;如果低功耗运算放大器速度要慢得多、您会更幸运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、您超出了 LMV604的共模输入电压范围、而 LMV604不是输入轨到轨运算放大器。

    如果您必须使用 LMV604并且无法使用另一个运算放大器、则可以采取一种补救措施、即修改输入分压器以避免超出共模输入电压范围、并添加一些增益以补偿输入电压分压的增加。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有回复的人-我感谢他们的快速回答和建议。

    此致、

    Dave