This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Rogowski cogild 接口开发套件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010037, ADS131M04, ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126725/rogowski-coild-interface-development-kit

主题中讨论的其他器件:ADS131M04ADS131M04EVM

您好!

我正在启动一个新项目、需要测量 Rogowsky 线圈(集成在变压器中)上的电流。

传感器输出分辨率:150mV/kA

最大电流:33kA

频率:1kHz

我想首先从参考设计开始、然后在此过程中根据我们的需求优化电路。

我们将需要与 ADC 进行单极接口、并需要一个用于 MCU 的 SPI-3V3接口

您会为此传感器范围接口推荐哪种开发套件? 哪个 ADC?

非常感谢您的指导。

此致

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    在 TI 参考设计之间、"具有更高继电器和断路器精度且适用于 Rogowski 线圈的有源积分器参考设计"和"使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计"应该能够实现非常接近的精度。 它们 分别可在以下网址找到:www.ti.com/.../TIDA-010037。

    我将承认、电表参考设计在使用 CT 的假设下工作、但 Rogowski 线圈也有同样的假设、即传感器本身可为 ADC 提供隔离。 因此、我们建议将 ADS131M0x 系列用于这两种传感器类型。 不确定您需要多少个通道、但 ADS131M04 是一个不错的起点、它应该具有您真正需要的一切。

    如您所知、参考设计并不是真正的销售产品、但所有数据和设计文件均可作为参考。 如果您喜欢 ADC、那么获取 ADS131M04EVM 将是一个很好的开始。

    如果您对 ADS131M0x 系列有任何疑问、请告诉我、我很乐意为您提供帮助。   

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    非常感谢您的详细、及时的回复! 我将订购 ADS131M04EVM 以开始使用。并设计一个基于 https://www.ti.com/tool/TIDA-00777的小型评估板。

    最棒的

    佩德罗