您好!
我正在启动一个新项目、需要测量 Rogowsky 线圈(集成在变压器中)上的电流。
传感器输出分辨率:150mV/kA
最大电流:33kA
频率:1kHz
我想首先从参考设计开始、然后在此过程中根据我们的需求优化电路。
我们将需要与 ADC 进行单极接口、并需要一个用于 MCU 的 SPI-3V3接口
您会为此传感器范围接口推荐哪种开发套件? 哪个 ADC?
非常感谢您的指导。
此致
佩德罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在启动一个新项目、需要测量 Rogowsky 线圈(集成在变压器中)上的电流。
传感器输出分辨率:150mV/kA
最大电流:33kA
频率:1kHz
我想首先从参考设计开始、然后在此过程中根据我们的需求优化电路。
我们将需要与 ADC 进行单极接口、并需要一个用于 MCU 的 SPI-3V3接口
您会为此传感器范围接口推荐哪种开发套件? 哪个 ADC?
非常感谢您的指导。
此致
佩德罗
您好、Pedro、
在 TI 参考设计之间、"具有更高继电器和断路器精度且适用于 Rogowski 线圈的有源积分器参考设计"和"使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计"应该能够实现非常接近的精度。 它们 分别可在以下网址找到:www.ti.com/.../TIDA-010037。
我将承认、电表参考设计在使用 CT 的假设下工作、但 Rogowski 线圈也有同样的假设、即传感器本身可为 ADC 提供隔离。 因此、我们建议将 ADS131M0x 系列用于这两种传感器类型。 不确定您需要多少个通道、但 ADS131M04 是一个不错的起点、它应该具有您真正需要的一切。
如您所知、参考设计并不是真正的销售产品、但所有数据和设计文件均可作为参考。 如果您喜欢 ADC、那么获取 ADS131M04EVM 将是一个很好的开始。
如果您对 ADS131M0x 系列有任何疑问、请告诉我、我很乐意为您提供帮助。
最棒的
Cole
您好、Cole、
非常感谢您的详细、及时的回复! 我将订购 ADS131M04EVM 以开始使用。并设计一个基于 https://www.ti.com/tool/TIDA-00777的小型评估板。
最棒的
佩德罗