This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:窗口比较器电路块在迟滞区域期间在输入和输出端提供电压突降

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502, TL431, OPA2863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122357/tlv3502-q1-the-window-comparator-circuit-block-is-giving-voltage-dips-at-input-as-well-as-at-the-output-during-hysteresis-region

器件型号:TLV3502-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3502TL431OPA2863

您好!

我遇到了 TLV3502比较器电路块问题。 当高阈值比较器将输出锁存到0逻辑和高逻辑时、我会在 U31缓冲器输出以及比较器 U32输出端获得电压骤降。

在较低的比较器锁存期间、我不会面临同样的问题、但比较器 U33输出也有一个延迟、以达到最终电压。  

我将 R479和 R485的值从1K 更改为22K、类似地、R488和 R489从100K 更改为316K。 下降消失了、但我的电路锁存阈值发生了变化。 我不知道为什么我的 DB1 TL431 (左下角)电阻器或低阈值电阻器的阈值没有改变。 在仿真中、一切都正常。

电阻器值之后。

请帮助我解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajat

    感谢您的发帖、很抱歉我今天无法完全解决您的问题。  我将在星期一工作、并在星期二返回给您。

    同时、根据您所描述的内容、增加您提到的电阻器值会影响电压的下降、这并不奇怪、因为反馈到输入端的电流较小。  您提到仿真仍然很好、但我不确定具体是什么意思。  您认为仿真显示的开关阈值是否相同?  反馈路径中调节电阻器的数学运算并不简单、我想知道您是否无意 中更改了迟滞、从而更改了开关阈值。

    如果您使用的是 TINA、请上传您的仿真文件、以便我们将其用作起点。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    我看到两个问题:

    1.在快速 OPA2863的反馈环路中连接一个电阻作为电压跟随器并不是一个好主意。 这可能会导致稳定性问题。 因此、您可以将该电阻器降至零、或者添加相位超前电容以再次恢复相位裕度。

    2.我会在 OPA2863的输出与电阻 R479和 R485之间添加一个 RC 滤波器、以吸收来自比较器输出的切换噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的指导。  我也看到了电压跟随器和反馈中的电阻器。  我假设他们有理由这样做、但我同意、这不是理想的、因为输出将会承受与比较器的正反馈保持一致的压力。  我仍然没有查看电阻器的变化、以查看这是否会影响开关阈值。  我明天将进一步研究这一点。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Chuck、

    感谢您的回答。  

    在提交仿真结果和我的测试结果之前、我想简单地介绍一下 TLV3502的一些观察结果。

    1) 1)大于50mV 的迟滞会影响阈值锁存点。 TLV3502被锁存的阈值是由于磁滞带中的线性运行。  

    2) 2)我们在上述测试结果中看到的干扰是由于输入(缓冲器 U34的输出)处的迟滞效应导致的、因此由于传播延迟非常低、在比较器的输出处观察到相同的干扰。

    我看到了一个解决方案、我将实施该方案并分享结果。

    但我想知道上述观察点是否合理?

    Kai:电压跟随器需要一个与输入电阻等效的反馈电阻器、以使两个输入端的输入偏置电流相等。 但在该应用中、它有助于减少缓冲器输出上的毛刺脉冲/骤降。

    由于仿真无法正常工作、我将更详细地测试电路。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    感谢您发帖。 比较器似乎为您的输入源(输入缓冲器)消耗了过多电流、通过增加电阻器、您可以消除输出抖动。 但是、要保持旧的迟滞范围、请考虑将电路中的输入电阻器(R479)和反馈电阻器(R489)按相同的量(R479/R489 = 1/100)进行调节。
    这里是 R479 = 10kOhm 和 R489 = 1MOhm 的仿真。 我们可以看到、当电流减小时、迟滞阈值是相同的:

    之前的迟滞电路:

    新型滞后电路:

    TI TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../Windowing_5F00_Hysteresis_5F00_Comparator_5F00_Circuit.TSC

    感谢您的发帖、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    事实证明、增加电阻值并保持50mV 的迟滞可消除上述干扰或延迟。 测试点线又增加了一个问题、现在已经解决了。

    谢谢。