Other Parts Discussed in Thread: LF198QML


根据引脚3 (输入)、引脚5 (输出)值预计将输出到接近"0V"电平、但已确认在+15V 电源电压输入开始时输出了一个未指定的值(大约1.6V)。 (请参阅测得的波形图中的绿色框。)
IF 引脚7 (逻辑参考) 在输入+15V 电源电压之前进入高电平(5V)、请检查是否可以将其输出到未指定的值(大约1.6V)、例如上面波形图绿色框中的引脚5 (输出)。
谢谢
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Woo、
在 LM198上电之前、您对引脚8施加+5V 电压? 不好。 另请阅读数据表"绝对最大额定值"的脚注(3)。
您应该遵循"逻辑输入配置"部分所示的方法、其中基准电压由正电源电压的分压器帮助生成。 这种方法可防止引脚8上的电压超过 LM198正电源电压引脚上的电压。
引脚7也是如此。 此引脚上的电压也不应超过电源电压。
此外、您不应期望 LM198在上电或上电阶段已经正常工作。 在此期间的"采样"电压不应预期有效。
Kai
您好、Woo、
脚注(3)指出:
'虽然差分电压不能超过给定的限值、但逻辑引脚上的共模电压可能等于
电源电压、而不会对电路造成损坏。 然而、为了实现正确的逻辑运行、其中一个逻辑引脚必须至少比正电源低2V、比负电源高3V。"
您应该在行之间读取:
第一句话说、逻辑引脚上的输入电压可以等于电源电压、而不会造成损坏。 但不允许它们超过电源电压。
第二句话说、其中一个逻辑引脚必须始终至少比正电源低2V。 但是、如果正电源电压低至0V、这将如何工作? 查看您的示波器图。
此外、LM198或 LM198克隆的旧数据表显示、如果任何输入电压超过 LM198的电源电压、疯狂的电流将流入芯片。
Kai
Kai 您好、感谢您的回答
从上面的波形中可以看到、电源序列被设计成逻辑引脚的电压输入比电源电压输入早大约1ms。
正如您所回答的、我已确认这与 LF198的 darasheet 内容不匹配。
最好正常更改电源序列、但由于已经应用的直流/直流转换器的特性、无法更改+5V 和+-15V 的电源序列。
您已经给出了答案"疯狂的电流将流入芯片"、但逻辑引脚的电压持续超过电源电压时不会出现这种情况?
因此、我要检查的是、由于电源序列相差大约1ms、它是否受到芯片的严重影响、请给出您的答案。
然后、请检查是否不应应用芯片。
您好、Woo、
为了防止引脚8上的输入电压超过 LM198的电源电压、我之前写过吗?
我已经写道:
[~ userid="339984" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1127723/lf198qml-lf198-normal-output/4183414#4183414"]您应遵循"逻辑输入配置"部分中显示的方法、其中通过正电源分压器产生基准电压。 这种方法可防止引脚8上的电压超过 LM198正电源电压引脚上的电压。您可以通过类似的方式管理引脚7上的信号:添加一个简单的 NPN 晶体管级(逆变器)、该晶体管级由 LM198的正电源电压提供集电极(通过电阻器或电阻分压器)。 这样、引脚7上的电压永远不能超过 LM198的电源电压。
Kai
您好、Woo、
请注意、当器 件以超出数据表中指定条件的方式运行时、TI 无法保证 LF198QML 的性能或可靠性。 因此、TI 无法向您提供您所寻求的保证、"我询问即使我持续执行由错误的电源时序引起的初始异常操作、是否没有问题。"
我意识 到在发现问题后必须返回并更正设计并不是最佳情况、但 Kai 建议的添加 NPN 逆变器级等操作可确保您的设计保持符合数据表的条件。
此致、Thomas
精密放大器应用工程