This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN10501:有关 sn10501dbvr 的问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127969/sn10501-question-about-sn10501dbvr

器件型号:SN10501

您好:

客户使用的材料模型为 sn10501dbvr

该应用电路如图所示

示波器波形如下:、

蓝色是运算放大器引脚3的输入、黄色是引脚1的输出。 有时引脚1的输出上会出现一个小毛刺。 客户无法理解此输出、同时电源正常

请看一下引脚1的输出。 有时会有一个小毛刺。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

      小模糊是否指以下突出显示的问题(在红色框中):

       

     绿色波形是什么?  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    黄色是输出波形、蓝色是运算放大器引脚3的输入、黄色是引脚1的输出、红色框中的黄色波形是异常的

    绿色波形是另一个波形、它是黄色波形进入 D 触发器后的输出波形。 这与我的问题无关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我看到两个问题:

    510R 电阻器上的伪接地生成看起来异常。 通常、1k 输入电阻比510R 分压电阻大得多(至少十倍)。 这可防止当与510R 电阻并联的1µF Ω 滤波电容器发挥作用时、输入电阻随频率变化过大。

    因此、我的第一个想法是移除1µF μ F 电容器进行测试和/或使用数据表中显示的伪接地生成方法。

    2、将 HF-OPAMP 的输出驱动到硬饱和状态绝不是一个好主意、尤其是在使用交流耦合和伪接地的情况下。 我会降低增益和/或输入信号、以防止输出电压进入硬饱和状态。

    顺便说一下、SN10501在被驱动至硬饱和状态时不能正常运行。 它专为在其线性工作范围内良好运行而构建。 您可以从数据表中未指定过载恢复时间的事实中看到这一点。

    Kai