This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9351:TLV9351

Guru**** 2510575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128083/tlv9351-tlv9351

器件型号:TLV9351

当设计中以红色显示的 OPAMP GND 断开时、它从下面以蓝色显示的位置拉出并 烧写 OPAMP。 这是我们不希望出现的情况,OPAMP 不消耗电流是可以接受的,但它燃烧是不可接受的。 您对此情况有什么建议或建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    然后、确保将该引脚正确焊接到信号接地。

    您为什么担心这种非常罕见的故障? 为什么不担心其他故障?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    Kai 的措辞非常完美。 无论是电路板布局还是引脚焊接、您都需要确保电源引脚正确连接。 如果没有它、正如您所看到的、会发生不良情况、并且器件无法按预期运行。  

    此致、

    Robert Clifton   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路和电源之间有电缆连接。 问题不是 PCB 上的断点。 该电路可视为传感器连接件。 在任何中断中、+中没有问题、但-中没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我在原理图中看不到任何传感器。 接地线的断点到底在哪里?

    请显示完整的原理图。

    Kai