This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802RGTEVM:BOM

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802RGTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127972/buf802rgtevm-bom

器件型号:BUF802RGTEVM

您好!

我在该主题中看到、BOM 很快就会上市。 我可以明白吗?

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079493/buf802rgtevm-unpopulated-is-annoying-but-no-bom

您需要查看使用的 LICC 电容器类型。

谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

     感谢您使用其他 E2E 主题对此进行研究。 在这种情况下、BOM 已脱机共享。 下面是 BUF802RGTEVM 的 BOM、有两种不同的文件格式:  

    e2e.ti.com/.../AMPS131B_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.xls

    e2e.ti.com/.../AMPS131B_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.PDF

    此致、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 BOM Sima!

    遗憾的是、LICC 电容器 LLL185R71A104MA11L 是最后一次购买、因此我将使用替代电容器。

     LLL185R71A104MA11L 为100pH、在1GHz 时具有+33dB 的插入损耗。

    发现这3个端子电容器具有更好的插入损耗(1GHz 或大约20pH 时为-56dB)、即较低的阻抗; NFM18PS105D0J3

    它们在更宽的频率范围内具有低阻抗。

    此致、Ken