This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:使用低阻抗输入信号进行设计

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA830, OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125842/opa380-designing-with-low-impedance-input-signal

器件型号:OPA380
主题中讨论的其他器件:OPA830OPA817

各位专家:

 我们想知道该跨阻运算放大器是否会对低输入阻抗信号执行差分放大? 我们计划将其与双极电极结合使用。

这是否起作用?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

     您是在寻找差分输出信号还是在寻找差分输入? 双极电极备注会建议后者、这是一个变化的电流输出电极? 如果是、OPA830将不用作差分输入/放大。 该架构在改善输入失调电压方面是独特的。  

      放大器的输入特性/范围是多少?

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请发布原理图或至少方框图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    感谢您的回答。 这是我们从 CX 收到的信息:

    有 两个输入信号需要以差分方式放大到一个输出中。 问题是它们是低输入阻抗信号。 您是否会推荐其他放大器?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    问题是、从这两句话中、我不知道客户想要做什么。 有了这些微小的信息、我无法说任何有用的信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

     如 Kai 所建议的、方框图会有所帮助。  

     以下是两个示例:

            

     以下哪项是正确的解释? 此外、客户可以共享的任何设计要求、例如输入信号特性和增益要求也会很有帮助。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的指导。

    以下是提供的设计要求:
    -适合生物医学应用(可在任何生物医学示例的数据表的应用部分中推荐)
    -单通道
    -高 CMRR (+100)
    -差分放大两个输入信号
    -接受 mV 范围内的低输入阻抗信号。

    来自 CX 的其他信息:

    我们的团队探讨了添加前端电阻并将信号通过差分放大器传递(尝试减小输入电流以便可被差分放大器接受)的解决方案、或者可能耦合跨阻和差分放大器以实现这一目的。 我们面临的主要问题是信号的输入阻抗较低。

    我们希望使用 TI 的放大器来加快我们的设计过程、但我们意识到可能需要咨询某人来为我们构建放大器。 如果您有任何现有的 TI 放大器建议、我们将不胜感激。

    再次感谢你能抽出时间

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

      感谢您收集更多信息。 即使在放大器中使用分流电阻器、最简单的方法也是将双跨阻放大器耦合到差分放大器。  

      如果看一下相同的 GBW、我会推荐我们全新的高精度和高 CMRR 放大器 OPA817。  

    谢谢、
    Sima