This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:是否仅由过流触发错误标志 OUTerr?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128102/pga280-will-error-flag-outerr-be-triggered-only-by-overcurrent

器件型号:PGA280

大家好、

您能帮我解决这些问题吗?

仅过流会触发错误标志 OUTerr 吗?(请参阅下面的图片)

如果是,阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    当输出电压被驱动至电源轨或者当输出放大器达到其短路电流限值时、输出误差标志 OUTPV 被触发。 "过流"的确切阈值会随工艺和温度的不同而变化、因此在25°C 时可能为7-25mA。

    我看到这个问题 也是通过电子邮件解决的。 请继续使用电子邮件主题获取有关此主题的进一步支持。

    此致、

    扎赫