This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:OPA365:SPICE 模型无法运行 Monte-Carlo 变体

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127959/opa365-q1-opa365-spice-model-not-able-to-run-monte-carlo-variations

器件型号:OPA365-Q1

TI 数据库中的现有 SPICE 模型不支持 Monte-Carlo 变体,是否可以通过提供可支持 MC 变体的修订模型来支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinchao、

    我的同事做了一个子电路、允许放大器模型运行输入失调电压的 Monte-Carlo 仿真、但我尚未将其用于任何放大器模型。 除了输入失调电压之外、我不知道任何还包含参数标准偏差信息的模型。  

    尽管我们通常将数据表的典型输入失调电压视为模型中的直流值、但实际上该值是1标准差、并且钟形曲线在最大值和最小值处截断。 对于 Monte Carlo 分析、偏移电压的偏移分布应以0V 为中心。

    您可以使用直流电压源抵消模型的内部输入参考失调电压、然后使用第二个输入直流电压作为失调电压、并指定标准差。

    此致、

    肖恩