This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:共模电压范围

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM2904, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125458/lm2904b-q1-common-mode-voltage-range

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904BLM2904LM339

大家好、团队。

您能不能看 一下客户对 LM2904BTQDGKRQ1在共模电压范围之外运行的两个问题。

1.将 LM2904B 用作 Vcc=5V 和 CM input=5V 的反相运算放大器时、它会导致输出中的相位反转还是仅保持 GND?

2.  共模电压范围额定值只是  输入/输出线性的保证吗?  如果应用具有最小/最大输出电压的容差、在共模电压范围之外使用器件不会有任何问题吗?

谢谢、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     《LM324/LM358器件应用设计指南 》第2.2节中提到:

    如果两个输入都超过共模范围上限、则输出未定义;它可以是 VOL 或 VOH 电平、结果可能会因器件间、批次间、工艺间、温度间的关系而异 如果任一输入或两个输入相对于负电源低于–0.3V、则可能会产生过多的输入电流、并且输出可能会显示相位反转、也称为反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muwei、

    [~ userid="46449" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125458/lm2904b-q1-common-mode-voltage-range"]2.   共模电压范围额定值只是  输入/输出线性度的保证吗?  如果应用具有最小/最大输出电压容差、在共模电压范围之外使用器件不会有任何问题吗?[/引述]

    不、这是不正确的。 正好相反:为了使 LM2904在所有输入电压下都作为运算放大器工作、两个输入电压必须始终保持在指定的共模输入电压范围内。 离开共模输入电压范围将使每个参数降级、因此完全不建议这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai、Clemens、

    感谢您的回答。 我有一个来自客户的跟进问题:

    [~引脚 userid="339984" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125458/lm2904b-Q1-common-mode-voltage-range/4174252#4174252"]否、这不正确。 正好相反:为了使 LM2904在所有输入电压下都作为运算放大器工作、两个输入电压必须始终保持在指定的共模输入电压范围内。 离开共模输入电压范围将使每个参数降级、因此完全不建议这样做。[/quot]

    这是否与比较 器 LM2903BTQDGKRQ1相同? 在数据表中、当 IN+处于共模范围内且 IN-超过共模范围时、它似乎可以正常工作。

    (P7)任何输入端的电压都不应超过0.3V。输入电压范围的上限为 VCC−Ω

    一个输入为1.5V、另一个输入可能超过 VCC 电平;比较器提供适当的输出状态。 任一输入或两个输入

    可达到36V 而不会造成损坏。

    (P18) 当 IN-高于共模且 IN+处于共模范围内时、输出为低电平、输出为输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南 在第2.5节中说:

    LM339系列(仅适用于表1-2中列出的 LM339系列器件)的一个出色特性是、只有一个输入需要处于有效输入电压范围内才能实现有效输出。 另一个输入可以高于输入电压范围、甚至高于 VCC、输出将处于预期状态。

    注意:以下功能最初旨在使用户确信故障条件或瞬态条件下的预期行为。 之所以在这里进行介绍、只是因为多年来数据表中已经提到过它。 TI 强烈建议保持在指定的输入电压范围限值内、并且在正常工作条件下不依赖以下功能。 在此模式下、器件将不符合完整的数据表规格。

    […] 虽然这是一个很好的功能、但确实需要付出代价。 在超出指定输入电压限值的情况下运行时、性能会下降、不再符合数据表规格。 失调电压、偏置电流和传播延迟等关键规格将受到不利影响。 TI 仍然建议保持在数据表输入电压范围规格内。