This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:连接问题

Guru**** 2887460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127911/opa541-connection-question

器件型号:OPA541
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我对 OPA541P 有疑问

在 TI 数据表中、它显示了:

   电流限制电阻器似乎将连接在引脚5和7和引脚8之间。 到外部负载的输出将在引脚8上。 引脚8可能只是一条感应线路、可感应 Rcl 两端的电压并确定是否应关断器件。 电流应从引脚5和7流经 Rcl 流向引脚8处的外部负载。

   但是、另一个图显示了不同的:



   上面显示的输出顶部外部负载来自引脚5和7。
   哪一个是正确的。 我感觉图18是错误的。 在上图中、没有电流流经 Rcl。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    "似乎电流限制电阻器将连接在引脚5和7和引脚8之间。 到外部负载的输出将在引脚8上。 引脚8可能只是一条感应线路、可感应 Rcl 两端的电压并确定是否应关断器件。 电流应从引脚5和7流经 Rcl 流向引脚8处的外部负载。"

    您的理解 是正确的。 OPA541输出引脚5和7直接连接到反馈环路内的 RCL。 Vo 来自 RCL 的另一端、RCL 也是传感连接、它返回到引脚8。 您可以在 此处所示的 TINA-TI 测试电路图中看到这一点:


    数据表图18中显示的布局不正确。 它是在几年后添加到 OPA541数据表中的、显然已经出现了错误。  我需要让 PRAMPS 系统工程师了解该问题 、以便在下一次 OPA541数据表更新中对其进行更正。

    感谢您的提问并将 其提请我们注意。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这两张图都是正确的 、图18中唯一缺少的是承载高负载电流的 Iout 布线-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    图 18显示了 RCL 左侧的 OPA541"输出"标签、这就是为什么我说它不正确的原因。 数据表第5节、引脚配置和功能表将引脚5和7的每个引脚标记为"输出"。 您对 RCL 右侧大 Iout 箭头的澄清 是肯定正确的、但我想看到 Vo 标签放在那里、以便它与第3页上的第5节、引脚配置和功能引脚图关联、该图显示了 Vo 的连接位置。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    RCL 的左侧(引脚5和7)始终称为输出、而右侧(引脚8)称为 Vo (电流感测)。  但我同意、他们应该在图18中显示 Vo 标签以及命名引脚8函数 Vo、而不是将 其称为电流感应-请参阅下面的内容。