This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9362:OPAMP 恒流负载-交流响应

Guru**** 2502505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9362, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128317/tlv9362-opamp-constant-current-load---ac-response

器件型号:TLV9362
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、我正在进行恒流负载设置、以驱动一些电感负载。

当我像这样将 TLV9362 SPICE 模型放入 LTSpice 中时:

...我得到一个奇怪的交流响应、如下所示:

这始于-190dB 的极低增益、任何仿真频率都不会达到单位增益。

但是、瞬态阶跃响应几乎是完美的:

这是预期行为吗?

我仿真该电路的方式是否存在问题?

我认为我的理解中缺少一些内容、因此感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    您能否显示 OPAMP 输出的瞬态响应? 您能否显示166Hz 信号的更多周期? 也可以使用更高的频率进行相同的仿真吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    您能否告诉我们您使用什么 SPICE 仿真软件来测试 TLV9362?  

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复、以下是我们要求提供的一些额外信息:

    OPAMP 瞬态响应-上升沿和下降沿

    多个周期- 166Hz

    多个周期- 1kHz

    多个周期- 10kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Clifton、

    LTSpice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    我们不会在其他 SPICE 仿真工具上测试我们的模型。 我们仅使用 PSpice for TI 和 TINA-TI 对其进行了验证。 我建议您使用其中一个程序进行仿真。  

    我使用 TINA-TI 运行了仿真、但没有得到与您所见相似的交流分析。 但是、我没有正确的 MOSFET、因此这可能是其中的一个因素。 无论采用哪种方式、我都建议先在 TINA 中尝试、看看它是否与您在 Ltspice 中看到的结果相匹配。

    此致、

    Robert Clifton