This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 了解 OPA2810作为缓冲器的工作原理

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA2863, OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128140/understand-the-working-of-opa2810-as-a-buffer

器件型号:OPA2810IDGKR

尊敬的 TI:

我们正在寻找 OPA2863的替代产品。 我们遇到了 OPA2810、它需要压摆率和具有引脚对引脚匹配的封装。  

我的问题是它与 OPA2863有何不同。 锁存时间小于100ns 的窗口比较器可以将其用作缓冲器吗? 内部架构是否会成为这方面的障碍?

我的输入是范围为(+1V 至+5V)的方波。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、OPA2810是一款 JFET 放大器、可为其提供高直流输入阻抗、并且是一款28V 器件。 OPA2863是一款 BJT 放大器、具有稍高的带宽、稍低的噪声以及一半的电压范围。 它的成本也更低。 OPA2810的静态电流将是 OPA2863的5倍。

    从性能角度来看、OPA2810的压摆率将是 OPA2863的两倍。 如果这是一个关键参数、需要查看的另一个器件是 OPA817 (10倍压摆率)、但它是不同的封装。

    您对"内部架构"的关注具体是什么? 这两种器件都是交叉型器件、如果您将工作限制在整个电压范围的子间隔、THD 将会更低。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    对于最高速度、建议不要将 OPAMP 的输入和输出驱动到饱和状态。 我会在输入端添加一个分压器、以确保输出电压始终与电源轨相差0.2V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入范围为1.2V 至3.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    [引用 userid="476647" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers/1128140/underst-the working-of opa2810-as-a-buffer/4187455#4187455 "]输入电压介于1.2V 至3.8V 之间。

    这是一个好知识。 您之前说过:

    [~ userid="476647" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1128140/underst-the working-of opa2810-as-a-buffer"]我的输入是范围为(+1V 至+5V)的方波。  [/报价]

    Kai