This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171-Q1:OPA4171仿真或类似产品

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA171, OPA4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129740/opa4171-q1-opa4171-simulation-or-similar-product

器件型号:OPA4171-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA171OPA4171

您好!  

我正在寻找 OPAx171在 LTSpice 或 TINA Spice 中进行仿真。 但到目前为止、我还没有找到任何要仿真的模型。  
您能不能告诉我在哪里可以找到这些模型、或者在 TINA 或 LTSpice 中是否有类似的模型我可以使用?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalana、

    它位于产品的网站上:

    https://www.ti.com/product/OPA4171-Q1#design-development

    您甚至可以找到一个 TINA-TI 参考设计、您可以立即打开该设计。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    我下载了该文件、但无法在 TINA SPICE 上打开它。  
    您是如何在 TINA 上打开它的?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalana、

    下载文件后、请确保将其解压到 zip 文件中、并将其放置在计算机上可以轻松访问的位置。 打开 TINA-TI 并转至插入。 在"插入"下、转到"宏..." 如下所示:

    单击 Macro 并转至 OPA4171.TSM 文件的放置位置、在本例中、它标记为 OPA171.TSM。 单击它、然后按如下所示的"打开":

    之后、您应该能够将文件放入原理图中!

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalana、

    用鼠标左键双击 TSC 文件可直接在 TINA-TI 中打开它。

    当然、您必须已经安装 TINA-TI。

    TINA-TI 是免费的、可在此处下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这一点很好! 我的说明对于尝试将模型插入现有项目很有帮助。 只要安装了 TINA-TI、这两种方法都应该起作用。  

    此致、

    Robert Clifton