This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CIRCUIT060003:R1计算似乎错误

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CIRCUIT060003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129667/circuit060003-r1-calculation-seems-wrong

器件型号:CIRCUIT060003

您好!

在参考设计 CIRCUIT060003的1:53分段中、有一个计算 R1的公式、这似乎是错误的。  使用该公式、答案是142欧姆。 我可以假设正确的公式为(R@50+R@0)/2、该公式提供的值大约为10k。

有人可以确认吗?

谢谢你

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到了以下文档:

    使用 NTC 电路检测温度(修订版 A)(TI.com)

    使用 NTC、但 R1应采用相同的方法;乘法不会在平方根内加法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    感谢您的失误!  
    正确、R1应使用乘法计算:  

    TI.com 上提供了此电路的新修订版、此修订版不需要额外的电源(Vref)、而是使用分压器:利用 PTC 电路进行温度感应(修订版 B)

    如前所述、 需要更新 CIRCUIT060003上的视频、我们将在下一个修订版中对其进行修复。
    同时、请参考上述正确的链接电路设计。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州