This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903V:哪些器件对应于 LM2903VQDRQ1的红灯泡

Guru**** 2514595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM2903V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129508/lm2903v-what-devices-corresponding-to-red-bull-for-lm2903vqdrq1

器件型号:LM2903V
主题中讨论的其他器件:LM2903BLM2903

大家好、

 

这是来自台湾 CM4的 Enzzo。 汽车是我们希望加快发展的一个重要领域。 EV 前照灯是汽车中最重要的 EE 之一。

最近、我们的客户 USI 有一个前照灯转向指示灯项目。 运行速率为160公里/年(80公里车辆)。 以避免出现短缺问题。 对 LM2903VQDRQ1有疑问。

如果 LM2903VQDRQ1 有任何对应于红牛器件的器件? (是否为引脚2引脚)

谢谢你。

 

 

祝您一切顺利、

 

Enzzo 风扇

技术销售助理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzzo

    感谢您的参与。  您能否获取有关比较器系统要求的原理图或其他详细信息?  根据这些信息、我们应该能够提供替代解决方案。  但是、对于 LM2903、我们已经发布了名为 LM2903B 的新版本。  SOIC 选项的汽车可订购产品是  

    LM2903BQDRQ1

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是该项目的信息。

    您能否提供  LM2903VQDRQ1的比较表

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzo

    感谢您分享其他信息。  遗憾的是、我无法阅读原理图、其中提供了选择替代选项所需的信息。  我将关闭此帖子、 并与我们支持 LM2903系列的离线团队联系。  首先、您可以在数据表首页底部找到原始 LM2903V 和 LM2903B 的简单比较表。

    卡盘